大口径ワイヤに端子やスプライスを取り付けるには、本格的な圧着工具が必要です。「大口径」というのは、10AWG(5mm²)以上のワイヤのことを指します。端子やスプライスのメーカーが推奨する工具を使用するように常に心がける必要がありますが、個別の修理や少量生産の場合は非常に高価なものになってしまいます。
太いワイヤは一般的に、細いワイヤに比べて金属を変形するための力が必要です。線材が太いだけでなく、それに使用する端子も太い線材の最大電流に対応できるように厚い素材を使用しています。テコの原理を利用した長いハンドルやラチェット機構など、機械的な利点を高める機能を備えた圧着工具は、それらの機能を備えていない工具よりも効果的です。
これらの工具の例としては、2006KT-ND、WM5980-ND、288-1676-NDなどがあります。
推奨品以外の圧着工具を使用する場合は、予備の端子を注文し、テスト圧着を行ってプロセスを確認することをお勧めします。圧縮量が少なすぎると、ワイヤが端子にうまく接触せず、圧着部が外れてしまう可能性があります。圧縮量が多すぎると、ワイヤ、端子、またはその両方が損傷し、圧着部で断線してしまいます。どちらの場合も、電気的な接続がうまくいかず、すぐに故障してしまう可能性があります。