변압기 대 전원 공급 장치

고객이 변압기나 전원 공급 장치 중 어느 하나를 검색할 때 종종 둘을 혼동하곤 합니다. 이 두 기술은 서로 관련이 있지만 응용 분야는 완전히 다릅니다. 이 게시물은 둘 간의 유사점과 차이점을 살펴본 후 여러분이 필요한 것이 변압기인지 아니면 전원 공급 장치인지의 여부와 사용 가능한 옵션을 결정하는데 도움을 줄 것입니다.

변압기

이 소자에는 일반적으로 두 가지 모드가 있으며 기능적으로 교류 제품에만 적용 가능합니다. 이들은 AC 전압의 승압(step-up) 또는 감압(step-down)에 사용되며 두 모드 모두에서 낮은 전압 측과 높은 전압 측을 분리하는데 사용됩니다. 가장 단순한 용어를 쓰자면, 변압기는 전자석을 코일로 감싼 특수한 인덕터 쌍입니다. 한 쪽에 비해 다른 한 쪽에 감긴 유도 코일 권선수 비율이 승압 또는 감압 모드를 결정합니다. 입력(일차) 전압 측의 권선수가 높고 다른쪽(출력, 이차 전압) 코일의 권선수가 낮으면, 이 변압기는 감압 모드로 동작합니다.

반대로, 입력 전압 측의 권선수가 낮고 다른쪽 코일의 권선수가 높으면, 이 변압기는 승압 모드로 동작합니다.

변압기에서 가장 중요한 세부적인 사항은 모든 것이 AC 전압에 관련 되어 있으며 이 기술은 전원 공급 장치의 설계에 사용되기 때문에 일반적으로 변압기용의 기성 커넥터는 없습니다 . 다음은 Digi-Key에서 취급하고 있는 변압기의 사진입니다:

1297-1122-ND

1499-1039-1-ND

1121-1005-ND

즉, 변압기는 AC를 DC로 변환하지는 못합니다.

전원 공급 장치 / AC DC 컨버터

AC 전력을 DC 전력으로 변환하는 기술에는 몇 가지 유형이 있습니다. 다음은 이러한 결과를 도출하기 위한 기본적인 단계입니다(기술에 따라 다를 수 있지만 개념은 동일하게 적용됩니다):

  1. 변압기 또는 유사한 기술을 사용하여 AC 전압을 안전한 수준으로 내립니다.

  2. 그런 다음 감압 된 전압이 전파 정류기를 통과하여 양의 전원을 생성합니다. 하지만 이 전압은 여전히 0V와 감압 전압에서 정류기의 평균 순방향 전압을 뺀 전압 값 사이일 것입니다.

  3. 대부분의 경우에서 오르락내리락하는 전력은 안정적이지 않으므로, 이를 레귤레이션 해야만 합니다.
    A. 레귤레이션은 종종 정류나 변압 이상으로 더 기술에 따라 변경됩니다. 일반적인 첫 번째 단계는 맥류(ripple current)를 감소시켜 보다 안정적인 라인으로 만들기 위해 커패시터를 추가하는 것입니다.
    B. 올바른 커패시터를 선택한 후에도 대부분의 경우에서는 여전히 맥류가 너무 높을 것입니다. 가능한 최소의 리플을 가지는 거의 DC 레벨의 의도한 출력 전압을 얻을 수 있도록 추가적인 레귤레이션 설계를 구현합니다. 이 설계는 전원 공급 장치의 유형에 따라 변경될 것입니다.

전원 공급 장치와 전력 변환기는 그 과정에 기반을 두고 있으며 때로는 변압기를 포함한 여러 부품을 사용하여 AC를 DC로 변환합니다. 따라서 기술적으로, 이 장치에 변압기가 들어 있을 수는 있지만, 동작 특성 상 변압기라고 하지는 않습니다. 다음은 Digi-Key에서 취급하고 있는 전원 공급 장치 및 전력 변환기의 예제 사진입니다:

1145-1003-ND

993-1233-ND

102-2213-ND



영문 원본: Transformers vs. Power Supplies