스위칭 전원 공급 장치는 일반적으로 스위칭 주파수의 고조파에서 또는 스위칭 주파수에 코히어런트하게 불요 EMI 잡음을 발생시킵니다. 전원 공급 장치 잡음의 대역폭이 넓어서 오실로스코프가 이 잡음의 측정에 흔히 선호되는 도구입니다. 오실로스코프를 사용한 이 잡음의 측정에는 각별한 주의가 필요합니다.
오실로스코프의 프로브를 전원 공급 장치의 출력 단자에 물리적으로 최대한 가깝게 하여 스위칭 전원 공급 장치의 잡음을 측정합니다. 이를 통해 수신되는 방사 잡음을 줄이고 측정 품질을 향상시킬 수 있습니다. 주요 측정 오류는 프로브의 차폐되지 않은 부분에서 발생합니다. 이 오류를 줄이기 위해서는 차폐되지 않은 리드를 할 수 있는 한 짧게 해야 합니다.
아래 그림은 잘못된 측정 방식을 보여주는데, 왜냐하면 프로브의 접지선이 안테나와 같은 역할을 하여 전원 공급 장치로부터 방사되는 잡음을 수신하게 됩니다. 오실로스코프의 측정 정확도는 프로브의 물리적인 위치와 접지선의 길이에 따라 달라지게 됩니다.
측정하기 전에 끼워 넣는(clip-on) 접지선과 프로브 본체의 프로브 후크 어댑터를 프로브에서 분리합니다. 그런 다음, 아래 그림과 같은 전용의 팁과 접지 리드 조립품을 장착합니다.
다음으로, 프로브의 접지링을 전원 공급 장치의 출력 접지에 직접 연결하고 팁은 전원 공급 장치의 출력 전압 핀에 연결합니다. 이렇게 하면 방사 간섭파들을 최대한 제거할 수 있으며 스위칭 전원 공급 장치의 잡음을 가장 깔끔하게 측정할 수 있습니다.