이 게시글은 누군가 벽에 꽂는 변압기를 물어보기 전까지는 존재하는 지도 몰랐던 전원 공급 장치 유형에 대한 것입니다. 틀림없이 (벽면형) AC-DC 전원 공급 장치를 의미한다고 생각했는데, 그들이 AC 출력이라고 확신해서 당황스러웠습니다. 실제로 벽면형 어댑터처럼 생긴 AC 변압기 제품도 존재하며, 재고 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.
이는 변압기 대 전원 공급 장치에 대한 이전 게시글에 주의해야 할 점이 있다는 것을 의미합니다
이전 게시글은 변압기와 AC-DC 컨버터를 혼동하여 여전히 자주 묻는 질문에 대한 것입니다. 많은 사람들이 변압기라고 부르면서 더 낮은 전압을 출력한다고 하지만, 일반적으로 그들이 의미한 것은 DC 출력입니다. 확인해야 할 주요 사항은 원래 장치에 표시된 출력 전압의 유형 또는 해당 응용 제품이 AC 전압을 사용하는지 아니면 DC 전압을 사용하는지 알아내는 것입니다. 다음은 확인해야 할 몇 가지 기호/레이블입니다:
AC 출력
단순히 변압기이거나 입출력이 모두 AC 이면 벽면형 전원 공급 장치에 이 기호와 비슷한 기호가 있을 것입니다.
DC 출력
벽면 콘센트에 꽂는 거의 모든 DC 전원 공급 장치에는 이 기호가 있을 것입니다. DC 출력이라고 되어 있거나 이 기호가 있으면, 해당 제품은 AC-DC 전원 공급 장치입니다.
벽면형 변압기는 일반적으로 많이 찾지 않는 제품이기 때문에 제품 수가 적습니다.
영문 원본: Wall Mounted Transformer