ヘビーデューティコネクタは、柔軟なコンタクトレイアウト、高い封止定格、高い電流定格など、非常に堅牢なコネクタのカテゴリです。しかし、様々な選択肢があるため、混乱することもあります。今回の投稿では、このコネクタカテゴリの基礎と、完全な接続システムに必要なすべての部品を見つける方法について説明します。
部品
ヘビーデューティコネクタは、一般的に5つの基本コンポーネントで構成されています。ベース、フード、オス・メスの各インサート、ケーブルグランドです。
インサート
インサートは、用途に応じてベース部またはフード部のいずれかに収納することができます。メスのインサートは、通常、電力を供給する側の接続部に使用され、動作中に接点に触れる可能性を低減します。
サイズ
インサートのサイズは、通常、コンタクト数とそのコンタクトの通電容量によって決定されます。コンタクト数は1~108極、コンタクトの定格電流は0.5A~650Aとシリーズによって異なります。
終端
インサートのコンタクトは、いくつかの方法で終端することができます。別売りの圧着端子のほか、ネジ、ばね、IDC(圧接コネクタ)終端などを用いたキャプティブコンタクトを持つインサートもあります。
べースとフード
サイズ
ベースやフードのサイズは、選択したインサートのサイズに応じて必要になります。上の写真では、インサートのサイズは24Bで、ベースとフードのサイズに合わせています。
ケーブル取り出し
ベースは、ケーブルをパネルの内側に収納するバルクヘッドタイプと、ケーブルグランドの出口を90°にしてパネルの外側に取り付けるタイプがあります。

また、フードは、ケーブルの取り出しを背面または側面から選択することができます。
ラッチ
ラッチには、フード上のものとベース上のものがありますが、ベース上のものの方が一般的です。ラッチにはシングルラッチとダブルラッチがあり、ダブルラッチの方がより確実です。
ラッチはあらかじめ取り付けられていますが、ハウジングとは別にロック式のラッチを「コネクタ、相互接続 > ヘビーデューティコネクタ - アクセサリ」のカテゴリでご用意しています。
ケーブルグランド
ケーブルグランドは、フードやベースのネジに合わせて、使用するケーブルの外径に対応する必要があります。ケーブルグランドの詳細については「ケーブルグランド - 機能と主要なパラメータ」と「ケーブルグランドのねじの違い - PGとNPTとメトリック」の投稿をご覧ください。
これらは、Digi-Keyウェブサイトの2つのセクション、「ケーブル、ワイヤ - 管理 > ケーブルおよびコードグリップ」と「コネクタ、相互接続 > ヘビーデューティコネクタ - アクセサリ」で入手できます。
フレキシビリティ
冒頭で、ヘビーデューティコネクタは接点のレイアウトが柔軟であると述べました。「コネクタ、相互接続 > ヘビーデューティコネクタ - フレーム」カテゴリにあるようなフレームを使用することで、小型のインサートモジュールを大型のベースやフードにカスタムメイドで挿入・配置することができます。
このためのモジュールは、通常、フレームの「関連製品」セクションにありますが、「コネクタ、相互接続 > ヘビーデューティコネクタ -インサート、モジュール」カテゴリにもあります。
組み立て品
Digi-Keyでは、以下のリンクで紹介していますように、ヘビーデューティコネクタの組み立て品も販売しています:
https://www.digikey.com/short/zbzvnf
これらの中には、ケーブルグランドを別途購入する必要があるものもありますが、ベース、フード、オス・メス両方のインサートが含まれています。