리드를 구부리고 성형하기

종종, 스루홀 부품을 기판에 딱 맞추기 위해 들어갈 만한 길이로 리드를 구부려야 할 것입니다. 대게는 이런 작업을 손으로 해도 문제가 되지는 않지만, 전문적으로 보이지 않을 뿐더러 기판에 부품을 평평하게 배치하기도 어려울 수 있습니다. 아니면 IC나 트랜지스터와 같은 부품의 짧은 리드를 구부려야 할 수도 있으며 이는 나름의 어려움이 따릅니다. 아래는 다양한 부품의 리드를 구부리거나 성형하기 위한 몇 가지 좋은 사례입니다.

저항 및 액시얼 리드형 부품

액시얼 타입의 저항, 다이오드 및 커패시터와 같이 긴 리드를 가지는 부품들의 경우, 아래 그림과 같이 특정 길이에서 90° 꺾는 것은 1568-1132-ND와 같은 리드 성형 툴을 사용하면 상당히 쉽습니다.

2번째 사진은 Evil Mad Scientist에 기고된 Lenore Edman의 기사 “Five Electronics Tools You Might Not Know About” 발췌

도구를 구매하고 싶지 않다면, SBBTH1508-1-ND와 S1012EC-02-ND랑 유사한 여유분의 프로토타입용 기판과 시제품 헤더 핀으로 직접 만들 수도 있습니다. 각각의 핀을 원하는 길이만큼 간격을 두고 기판에 납땜하기만 하면 됩니다. 임시용의 리드 벤딩 도구가 생겼습니다.

스탠드오프 만들기

때로는 부품을 보드에 평평하지 않고 기판으로부터 고정된 높이에 위치하도록 하기 위해 리드를 성형하고 싶을 수도 있습니다. 리드에 둥근 굴곡 또는 V자 모양의 구부림을 만들면 특정 지점을 지나 삽입되는 것을 방지할 수 있으며, 진동이나 기판의 구부림에 대한 약간의 유연성도 생깁니다. 이러한 성형은 잘 부서질 수 있고 이러한 힘에 의해 손상될 수도 있는 세라믹 저항 및 커패시터에 일반적으로 적용됩니다.

다시 말하지만, 리드를 손이나 플라이어로 성형을 할 수는 있지만 시간이 더 많이 걸리거나 덜 전문적으로 보일 것입니다. 리드에 원형의 C 모양 굴곡(1691-1415-ND. Digi-Key 미국 전용, 한국에서는 구매 불가)을 만들거나 30° 각도의 V자 굴곡(1691-1416-ND. Digi-Key 미국 전용, 한국에서는 구매 불가)을 만드는데 특화된 도구가 있습니다.

트랜지스터 및 IC

이 부품들의 경우 리드를 성형하려 할 때 리드가 끊어지거나 부품 케이스가 손상되지 않도록 더욱 주의해야 합니다. 리드를 제자리에 고정하고 성형하기 위해서는 최소 작은 플라이어 한 쌍 또는 클램프를 가지고 있는 것이 좋습니다. 또 다른 주의사항은, 이런 부품 중 대다수는 리드가 평평해서 측면으로 구부리면 케이스를 손상시킬 가능성이 훨씬 높기 때문에 측면으로 구부리면 안됩니다. 다음은 피해야 할 예시입니다. 안타깝게도 현재 Digi-Key에서는 이러한 유형의 리드를 성형하기 위해 특화된 도구를 보유하고 있지 않지만, 몇 가지는 시중에서 구할 수 있을 것입니다.

bending



영문 원본: Bending and Forming Leads