이 게시글은 조명을 조립하는 방법에 대해 다룰 것입니다. 제 큐비클(칸막이 된 사무 공간)에 조명을 설치한 방법에 대해 단계별로 살펴보도록 하겠습니다.
고려사항
잠시 시간을 내서 여러분이 LED 조명을 어떻게 활용하고 싶은 지 상상해 보십시오. 아래는 몇 가지 예입니다:
- 주방에서 백스플래쉬(backsplash)를 강조하기 위해 사용하고 싶으신가요?
- 재봉틀의 암에 작업용 조명으로 사용하고 싶으신가요?
- 휠체어의 지면 조명용으로 사용하고 싶으신가요?
- 다목적 차량 안에 조명을 추가하기 위해 사용하고 싶으신가요?
- 야간 조명으로 사용할 계획이신가요?
- 특정 색상이나 밝기가 필요하신가요?
전력을 어떻게 공급할 수 있을 지 생각해 보십시오. 콘센트를 사용할 수 있나요? 아니면 배터리 같은 것에 의존할 것인가요? 쉽게 접근할 수 있는 것을 원하시나요 아니면 손이 닿지 않기를 원하시나요?
이제 길이를 고려해 보겠습니다. 4인치 스트립을 사용해 그림에 백라이트를 비추는 것은 20피트짜리 수납장에 조명을 비추는 것과는 다른 구성이 필요할 것입니다.
저의 특별한 상황을 고려해, 제 큐비클 상부 수납장의 2피트 아래를 따듯한 색깔의 빛으로 비추고 싶었습니다. 근처에 부품 번호 TL486-ND인 전원 멀티탭이 있어 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그리고 부품을 납땜하기 위해 실험실로 달려갈 수도 있지만, 솔직히 말해 책상에서 바로 조립할 수 있는 일종의 플러그 앤 플레이가 되는 장치를 만들고 싶었습니다.
이제 달성하고자 하는 목표를 정했으니 부품에 대해 알아보겠습니다.
자재 명세서:
LED 스트립 (여기를 눌러 12V의 플렉시블 스트립 옵션으로 바로 점프하거나 아래 설명을 계속해서 읽어보십시오) - LED 조명 - COB, 엔진, 모듈, 스트립 카테고리의 각 선택 상자에서 다음 매개 변수들을 선택하였습니다:
색상: 따듯한 흰색
유형: 선형 조명 스트립, 연성
순방향 전압 매개 변수: 12V
마지막으로, “재고 있음” 체크 박스를 선택하고 모든 검색 기준들을 적용했습니다. 사용 가능한 제품을 확인하기 위한 검색에 관심이 있는 분들을 위해서는, 중요하지 않은 검색 기준은 건너 뛰고 한 번에 하나의 검색 기준을 적용하는 것을 추천해 드립니다(예를 들어, 24V 설계나 차가운 흰색에서 중성 흰색까지도 사용할 여지가 있다면, 필요에 따라 해당 검색 기준들을 변경하거나 또는 모든 옵션을 확인하기 위해 공란으로 두십시오).
부품 번호 1647-1019-1-ND를 선택했습니다. 제조업체 규격서에 이 부품은 12V를 사용하고 피트당 18개의 LED가 있으며 소비 전력은 피트당 1.5W라고 되어 있습니다. 그리고 컷팅 포인트는 1.85인치마다 있으며 한 섹션에는 3개의 LED가 있다고 되어 있습니다. 즉, 1.85인치 길이인 한 섹션의 소비 전력은 0.25W가 됩니다(18개 LED의 소모 전력이 1.5W이므로 1/6인 3개 LED는 0.25W).
필요한 길이는 22.5인치라서, 12개(22.2인치) 또는 13개(24.05인치)를 주문해야 합니다. 이 부품을 12개 주문했을 때 하나의 스트립으로 받아서 기뻤습니다 - 섹션간 연결을 위해 납땜이 필요하지 않습니다.
전원 공급 장치 - 12VDC가 필요하다는 것을 알고 있습니다. 현재 설계에서는 최소 6와트가 필요합니다(0.25W X 12개 = 6와트). Digi-Key의 AC/DC 벽면 어댑터를 검색하는 동안, 12V 출력의 12W 제품인 부품 번호 1647-1064-ND를 발견하였습니다. 전원 플러그가 1.3 ID x 3.5 OD이고 포지티브 센터인 전원 공급 장치입니다.
LED에 전원 공급 장치 연결하기 - 양극과 접지 전선을 LED의 패드에 직접 납땜할 수도 있겠지만, 제조업체인 Inspired는 부품을 전혀 납땜 하지 않아도 되도록 만들었습니다. 선택할 수 있는 제품 중 한 가지가 배럴 잭이 납땜 된 브레이크아웃 기판(부품 번호 1647-1010-ND)입니다. 참고 하셔야 할 점은, 이 부품 번호를 1개 주문하면 실제로는 브레이크아웃 기판 2개를 받게 됩니다. 해야 할 일은 두 개의 개별 보드로 만들기 위해 보드를 쪼개는 것입니다.
모두 연결하기
두 개의 개별 보드로 만들기 위해 보드를 쪼개서 배럴 잭 보드를 준비합니다. 커넥터 본체에서 진한 갈색인 래치를 당겨 뺍니다.
LED에 부착된 접착 테이프의 겉 부분을 벗겨냅니다. 방향에 유의한 후 LED 스트립을 진한 갈색 래치 위에서 커넥터 안으로 밀어 넣습니다.
배럴 커넥터를 잭에 꽂고 전원 공급 장치를 AC 전원에 연결합니다.
짠! 빛이 나옵니다!
유용한 참고사항
- 이런 LED에는 거리에 제약 조건이 있다는 것을 알고 있어야 합니다. 그러한 제약 조건이 있는 경우 규격서에 명시되어 있을 것입니다. 두 개의 스트립을 병렬로 만들기 위해서는 단자대를 사용해야 할 수도 있습니다.
- 두 개 이상의 LED 스트립을 연결해야 하는 경우, 위와 같은 배럴 잭과 LED 스트립을 연결할 이런 케이블 중 하나를 사용하면 됩니다.
- 원하지 않는다면 배럴 플러그를 사용하지 않아도 됩니다. LED 스트립의 패드에 직접 납땜을 하거나 다양한 다른 연결 옵션을 사용할 수 있습니다(LED에 전원을 연결할 수 있도록 이 LED 스트립에 특화된 TigerPaw 커넥터 옵션을 살펴 보십시오).
- 여기를 클릭하시면 보다 많은 부속품 옵션을 볼 수 있습니다. 여기에 포함된 몇 가지 재미있는 것들로는 동작 감지기, 인라인 스위치 또는 조광기와 같은 플러그 앤 플레이 옵션과 마운팅 트랙이 있습니다.