간혹 칩온보드 LED의 소비 전력이 어떻게 되는지 질문을 받습니다. 이 게시글은 이런 조명들이 평균적으로 몇 와트를 소비하는지를 확인하는 방법에 대한 설명을 다룰 것입니다. 참고로, 유용한 정보가 될 수도 있어서 이전 기술(백열등)과의 비교에 대해서도 또한 이야기할 것입니다.
전력량 계산에 대한 자세한 내용은 아래 게시글을 참조하시기 바랍니다.
백열등 대 LED: 정격 비교
COB 조명의 규격서에는 이전 기술의 제품 상자에 기입되던 것 보다 더 많은 파라미터들이 기재되어 있습니다. 이전 형광 조명이나 백열등 모델들은 전압, 전류 그리고 소비 전력(전력량) 정격을 가지고 있었습니다. 이런 조명들은 수동 소자도 많지 않을 뿐더러, 이전 기술들은 복잡한 용어도 필요하지 않았습니다. LED가 개발되었을 때, 이들은 이전 기술보다 (전력을)훨씬 덜 소모하기 때문에 (사용자들이)유추할 수 있도록 (기존에)대응하는 정격을 만들어야 했습니다. 백화점에서 일했을 때, 정격에 대해서는 일반적으로 다음과 같이 말했습니다. ‘8.5W LED가 휘도/광도를 비교해보면 대부분의 경우 60W 백열 전구와 거의 동등합니다’ 라고. 그렇다면 이 경우, 전력을 얼마나 많이 소비하는지를 비교하자면 60W COB는 424W 백열 전구와 같은가! 많은 상점들이 유추를 위해 이런 종류의 비교를 하겠지만, 항상 일정하게 유지되는 것은 아닙니다. 전력량과 밝기는 동등하지 않기 때문에 칩의 가용한 모든 데이터를 읽어 보시기를 항상 권장합니다.
COB 전력량 계산
칩이 사용할 평균 전력 소모량 찾기. 어플리케이션에 사용할 구동 전류를 선택하는 것은 개인의 몫입니다. 일반적으로 제조사들은 가이드라인 제공을 위해 시험 전류와 최대 전류 모두를 기재합니다. LED의 수명이 상당히 줄어들 수 있기 때문에 최대 전류 또는 그 근처에서 소자를 구동하는 것은 절대 권장되지 않습니다. 제조사가 시험 전류를 기재한 이유를 파악하기 위해서는 해당 부품의 규격서를 읽으십시오. 이는 최대 효율을 내기 위해 선택된 공칭 전류일 것입니다.
실제로, 소자가 소모하는 전력은 일정하지 않습니다. 왜냐하면 방열, 작동 온도, 작동 조건과 같은 많은 요소들과 심지어 주변 회로 설계도 전력에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 이런 계산들은 구동 전류가 전력 소모량에 큰 영향을 미치기 때문에 참고하기 위함 입니다.
백열등과 비교
참고를 위해 백열 전구와 대략적인 비교를 하자면:
PLed는 PTest, PMax로부터 또는 전력 계산을 위한 자신만의 구동 전류 값을 사용해서 계산할 수 있습니다. 유일하게 알 수 없는 변수는 PInc로 계산해야 하는 값입니다. 많은 요소들이 등가 전력 계산에 포함되기 때문에 정확한 추정치가 될 수는 없지만, 백열등에 비교할 수 있는 대략적인 값을 줄 것입니다.
아니면, 규격서에 있는 정격과 수치들을 다른 비슷한 부품의 규격서 상의 수치들과 비교하시기 바랍니다.
영문 원본: COB Lights Versus Incandescent Lights