일반적인 컨포멀 코팅의 유형

컨포멀 코팅(한국에서는 대부분 구입이 불가)은 회로 기판, 부품 및 기타 전자 부품을 부식성 대기, 습도, 열, 곰팡이 및 먼지와 같은 오염으로부터 발생하는 부정적인 환경 조건으로부터 보호하는 특수 고분자 필름 형성 물질입니다.

컨포멀 코팅 유형에는 일반적으로 다섯 가지가 있습니다. 여러분의 용도에 알맞은 제품을 어떻게 선택하시나요?

아크릴 접착제
아크릴 접착제는 많은 유기 용매에 쉽게 녹을 수 있기 때문에 기판의 수리 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 아크릴 접착제는 빠르게 건조되고, 곰팡이에 대한 내성이 우수하며, 경화 시 수축되지 않고 습기에도 강합니다. 하지만 마모에 대한 내성이 낮아서 긁힘, 부스러짐 및 벗겨짐이 발생하기 쉽습니다.

에폭시, 2부품
에폭시는 일반적으로 혼합 시 경화가 시작되는 2부품 화합물입니다. 에폭시는 마모 및 화학적 내성이 우수할 뿐만 아니라 습도에 대한 내성도 뛰어납니다. 이 코팅은 제거나 재작업이 어렵습니다. 중합 과정에서 필름의 수축이 발생하기 때문에 민감한 부품 주변으로는 버퍼 코팅을 하는 것을 추천합니다. 낮은 온도에서 경화하면 수축을 최소화할 수 있습니다

폴리우레탄
폴리우레탄은 습도 및 화학적 내성이 우수합니다. 높은 화학적 내성으로 인해, 코팅의 제거에는 이온 잔류물을 남길 수 있는 박리제를 사용해야 합니다. 하지만 아래 기판의 부식을 방지하기 위해서는 완전히 세척해야 할 필요가 있습니다. 폴리우레탄은 재작업 시 납땜을 할 수도 있지만, 대체로 갈색의 잔여물이 남아서 제품의 외관에 영향을 미칩니다.

실리콘
실리콘은 일반적으로 온도와 함께 공기중의 습기에 노출되면 경화가 시작되는 단일 화합물입니다. 실리콘은 전자 장치나 모듈의 표면에 잘 젖을 뿐만 아니라 경화된 실리콘의 접착력도 우수합니다. 실리콘은 고온(120도 이상), 수분 민감, 화학적 내성, 부식 및 항진균 환경에서 널리 사용될 수 있습니다.

우레탄
우레탄은 보호나 경도의 강도가 매우 뛰어나며 용매 저항성 수준도 높습니다. 마모에 대한 내성이 뛰어나고 수분에 대한 투과성은 낮습니다. 또한 저온 적응성이 우수하지만 고온 환경에서의 성능은 떨어지며 대개 수리나 재작업이 불가능합니다.



영문 원본: Common types of Conformal Coatings

좋은 정보 감사합니다.