고장난 커패시터의 대체품을 찾든 아니면 단종된 제품의 교체품을 찾든, 대체품을 쉽게 찾을 수 있도록 해주는 몇 가지 단계가 있습니다.
우선 커패시터로부터 가능한 많은 사양들을 찾아내는 것입니다.
커패시터가 스루홀, 표면 실장 또는 섀시 실장 인가요? 대부분의 스루홀 및 섀시 실장 커패시터들은 정전 용량, 전압 그리고 온도가 부품에 적혀 있습니다. 제조사 이름이 적혀 있을 수도 있으며, 경우에 따라 특히 섀시 실장 제품에서는 부품 번호를 발견할 수도 있습니다.
표면 실장 전해 커패시터들에는 정전 용량 숫자, 전압 또는 전압 코드 그리고 로트 번호 또는 시리즈 번호들이 간략히 적혀 있는 것을 흔하게 찾을 수 있습니다. 이들을 식별하는게 조금 까다로울 수는 있습니다. 정전 용량부터 시작해서 여러 숫자들이 전압을 나타내는 건지 아니면 로트/시리즈 번호를 나타내는 건지 확인해보겠습니다.
참고: 표면 실장 커패시터 표면의 V 는 전압을 의미하지 않지만 전압 코드일 수는 있습니다. 아래 표면 실장 부분을 참조하십시오.
이제 이런 사양들을 확인했으니 Digi-Key 사이트의 알루미늄 전해 커패시터에서 어떻게 옵션들을 찾을 수 있는지 살펴보겠습니다.
여기 이 스루홀 커패시터를 살펴보겠습니다.

우선, 오늘 부품이 필요하기에 재고를 선택할 것입니다. 또한 이 숫자들의 의미를 알기에 정전 용량(1uF)과 스루홀을 선택할 것이며, 이들이 빠져서는 안됩니다. 필요한 것이 분극형 커패시터에 레이디얼 형태이고 다리가 있는 커패시터라는 것을 알기에 이 특징들 또한 필터링 할 것입니다. 선택을 했다면 검색 기준 적용을 누릅니다.
아직 선택할 옵션이 남아 있으므로 다음으로는 전압을 선택할 것입니다. 내가 가진 커패시터는 50V이고 일반용이라 50V 이상의 모든 옵션을 선택할 것입니다.
또한 커패시터에 온도가 85°C라고 적혀 있는 것을 알고 있습니다. 보통 이 온도와 그 이상의 온도를 고르겠지만, 이미 모든 선택 가능한 것이 85°C 이상입니다.
이번 검색에서 사용할 수 있는 옵션들이 여전히 많기 때문에 계속해서 옵션들을 줄여 나갈 것입니다. 이 커패시터는 스루홀이고 보드에 올바르게 들어가도록 하기 위해 2mm 리드 간격을 선택할 것입니다. 만약 이 옵션으로 인해 다른 모든 옵션들이 사라진다면 리드를 구부릴 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하시기 바랍니다.
아직 검색에서 사용할 수 있는 옵션들이 몇 가지 있어서 더 줄여 나갈 수 있을 지 확인할 것입니다. 50V와 5mm 직경을 선택할 것입니다. 이제 검색해볼 만한 숫자로 줄어들어서 가격, 높이 그리고 제조사로 필터링하면 교체용 커패시터를 선택할 수 있습니다.
이제 이 표면 장착형 커패시터를 살펴보겠습니다.

커패시터의 마킹에 보이는 것은 아래와 같습니다.
220
Y HB
17Y4
이 커패시터의 상단을 보면 검은 표시로 인해 극성을 띄는 커패시터라는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 정전 용량은 220uF, 전압 코드는 V, 그리고 시리즈 이름은 HB일 것으로 여겨집니다. 17Y4는 로트 코드로 보입니다. 필터들을 확인해서 일치하는 것이 있는지 살펴보겠습니다.
다시 알루미늄 전해 커패시터 섹션으로 가서 이번에는 표면 장착, 분극 그리고 220uF를 선택한 후 남은 옵션들을 살펴보겠습니다.
다행히 이 커패시터 상단의 HB는 시리즈이고 규격서에서 마킹을 확인할 수 있습니다. 아래는 발췌한 사진입니다.

이제 이 커패시터는 220uF이고 V는 35V를 나타낸다는 것을 알게 되었습니다.
이 정보와 이 시리즈의 일부 옵션들로 이 커패시터의 부품번호가 PCE4808CT-ND라는 것을 확인할 수 있습니다.
이번엔 정확한 커패시터를 식별하지 못하고 있다고 해보죠. 다음 게시글을 활용해서 커패시터의 마킹을 확인할 것입니다.
전압 정격이 없는 SMT 전해 커패시터
모든 예제에서 V = 35V 입니다. 그래서 220uF, 35V, 분극, 표면 실장을 옵션으로 선택을 하고, 그리고 재고가 있는 제품을 찾아보려 합니다. 그런 다음 검색 기준 적용을 누르십시오.

주의: 183개의 결과가 나왔습니다. 만약 이 숫자가 더 낮았다면 35V 이상의 전압 옵션도 확인했을 것입니다.
커패시터를 확실하게 특정하지 못했다면 교체품을 찾는 다음 단계는 커패시터를 측정하는 것이라서 측정을 조금 해야 합니다. 대체품이 보드에 맞는지 확인하기 위해 치수, 장착 높이 그리고 가장 중요한 표면 실장 면적 크기 옵션을 살펴볼 것입니다.
물리적 치수를 확인한 후 커패시터의 온도 정격을 모른다면 가능한 가장 높은 온도를 일반적으로 선택할 것입니다. 그런 다음 필요하다면 가격, 제조업체 그리고 수명@온도로 다시 목록을 좁힐 수 있습니다.
알고 있는 사양들로 웹 사이트에서 검색하는 방법을 보여주는 짧은 비디오도 있습니다.
결론 : 대체 커패시터를 찾는 것은 다소 까다로울 수 있지만, 기존 커패시터의 사양들을 식별하고 나면 Digi-Key 웹사이트에서 제공되는 필터들을 통해 간단히 클릭만 하면 대체품을 찾을 수 있을 것입니다. 사양 식별에 대한 논의에 도움이 되는 블로그도 있습니다.
커패시터 대체품을 찾고 있는데 질문이 있으신가요 ? 아래에 댓글을 달거나 부품 식별(영문) 카테고리에 게시글을 작성하여 알려주시면 Digi-Key의 엔지니어와 테크니션 팀이 가지고 계신 커패시터를 식별하고 대체품을 찾는데 도움을 줄 수 있을 것입니다.