인쇄 회로 기판 커넥터 선택을 위한 5가지 팁
오늘날의 커넥터 사용자들은 그들의 제품에 적합한 커넥터를 선택할 때 수많은 매개변수들을 고려해야만 합니다. 아래는 검색 체크리스트 입니다.
현재는 적합한 커넥터를 검색할 때 과거보다 더 다양한 측면들이 있습니다.
선택 옵션과 다양성은 커넥터 분야에서도 지속적으로 증가하고 있습니다. 몇 년 전에는 온도 내성과 탈착 횟수만이 커넥터 선택에 중요했던 반면, 접점 코팅, 납땜 방법, 또는 심지어 자동화 기계에 적합한 안전한 운송에 맞는 포장 형태와 같은 주제들도 이제는 사용자와 관련이 있습니다.
본 게시글 에서는 PCB 커넥터 사용자들에게 응용 제품에 적합한 커넥터 선택을 위한 5가지 팁을 제공합니다.
1. 기술적인 매개변수:
우선, 응용 제품의 기술적인 요구 사항을 알아야만 적합한 커넥터를 찾을 수 있습니다. 이 매개변수에는 피치, 납땜 방법, 정격 전압, 정격 전류, 탈착 횟수, 온도 범위, 보드 간격, 접촉 구조 및 납땜 러그의 구멍 직경이 있습니다. 이 사양들을 기반으로 커넥터 제조업체 및 유통업체의 웹사이트를 직접 검색할 수 있습니다. 그러나 추가적인 사양이나 특정 고객용 설계가 필요하다면, 커넥터 제조업체에 직접 연락해야만 합니다. 연락 시점도 중요한 역할을 합니다. 개발 과정 초기에 사용자가 제조업체에 일찍 연락할수록, 표준화된 커넥터 또는 약간만 수정된 버전을 사용할 수 있는 가능성이 높아집니다.
2. 적절한 설계 적용 시점:
많은 인쇄 회로 기판 설계자들의 경우, 마이크로컨트롤러, 트랜지스터 또는 다이오드와 같은 능동 부품의 배치가 초기에 결정적인 역할을 합니다. 커패시터, 저항 또는 심지어 커넥터와 같은 수동 부품들은 흔히 개발 과정의 후순위에 둡니다. 그러나 이러한 접근법은 갈등을 겪을 가능성이 매우 높습니다.
커넥터의 다음 설계 적용시, 능동 소자와 수동 소자를 고려하십시오
개발 중에 수동 부품을 고려하지 않을 경우, 많은 경우에서 PCB 설계는 결국 훨씬 더 복잡해지고 많은 비용이 들게 됩니다. 이는 더 이상 표준 커넥터를 사용할 수 없게 되는 경우가 많아, 대신 특정 고객용 커넥터를 먼저 개발해야 하기 때문입니다.
제조업체의 경우, 특정 고객용 커넥터는 흔히 생산 기계의 수정 또는 특정 고객용 장치 또는 공구의 제작을 의미합니다. 커스텀 정도에 따라, 몇 백 달러에서 몇 만 달러 또는 유로의 비용이 발생할 수 있습니다.
그러나 프로토타입 수량인 경우, 이러한 기계/공구의 수정은 경제적이지 않습니다. 이것이 개발 과정에서 커넥터 및 다른 모든 수동 부품을 고려하는 시점도 중요한 이유입니다. 어쨌든, 고객 프로젝트의 수익성 또한 한도를 벗어나지 않아야 합니다.
3. 적합한 포장:
THT(Through Hole Technology, 스루홀 기술) 커넥터에 자주 사용되는 표준화된 골판지 상자 외에도, 자동 조립에 사용될 수 있는 포장도 있습니다. 이러한 포장 옵션에는 테이프 및 릴과 튜브가 있습니다. 튜브는 프로토타입 단계 또는 소량에 자주 사용됩니다. 반면, 테이프 및 릴 포장 옵션은 연속 제작에 사용되며 따라서 수량이 더 많은 경우에 사용됩니다. 대부분의 경우, 튜브의 길이는 구조적으로 대략 500mm로 제한되지만, 테이프 및 릴은 커넥터의 높이와 테이프 내 부품이 들어가는 빈 공간의 간격에 의해서만 결정됩니다. 이는 테이프 및 릴 포장 옵션으로 훨씬 더 많은 커넥터를 운반해서 PCB에 조립할 수 있음을 의미합니다.
4. 공급망:
많은 PCB 커넥터 제조업체들이 극동 지역에 있지만, 현재의 원자재 부족과 이에 따른 긴 배송 시간으로 인해, 유럽 내 소규모 제조업체들에게도 좋은 기회입니다. 많은 PCB 조립업체와 PCB 개발업체들이 온라인 상호 참조를 통해 극동 지역의 커넥터에 대한 대체품을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 사용자들은 금 도금과 같은 품질에서의 차이를 고려해야만 합니다. 극동 지역에서는 금 도금층이 매우 얇은 금박이 대부분의 경우에 적용되지만, 유럽의 전기 도금 업체들은 금 도금 층의 두께를 최소 0.2um로 대체로 작업합니다.
생산지로서 미국을 강화할 뿐만 아니라 북미 지역의 공급업체들을 강화함으로써 배송 지연 문제는 향후에 해결될 수 있습니다: 예를 들어 원산지가 USA인 TE Connectivity AMP사 커넥터인 7-530671-2(Digi-Key 부품 번호 A115640-ND)와 583859-9(Digi-Key 부품 번호 583859-9-ND)
이를 위해서, Digi-Key는 표준 재고품에 대해 짧은 배송 시간 뿐만 아니라 높은 수준의 전문성과 품질을 제공하며 맞춤형 특별 솔루션의 개발에도 도움을 줄 수 있습니다.
5. 상대물:
마지막 팁으로, 장기적으로 운영할 수 있는 신뢰할 만한 상대물을 선택해야만 합니다. 제조업체는 높은 품질의 제품을 안정적으로 공급해야 합니다. 그러나 접점 재료의 조합 또한 적합해야 합니다. 접점 상대물의 경우, 접점 코팅이 가능한 동일한 재료 유형이어야 합니다. 주석 도금 핀 접점과 금 도금 소켓 접점 조합이 가능은 하지만, 접점 부식(전기 화학적 서열 전위)으로 인해 긴 시스템 수명에는 이득이 되지 않습니다. 어떤 경우든, 응용 제품에 주석 도금 접점만 사용하거나 또는 순금 도금 접점만 사용하는 것이 좋습니다.
비용, 시간, 성능의 마법 삼각형
고객은 적절한 PCB 커넥터와 포장 옵션을 자유롭게 선택할 수 있지만 비용, 시간 그리고 성능이라는 마법의 삼각형이 중요한 역할을 합니다.
현재 미국과 유럽의 커넥터가 이 마법 삼각형에 가장 잘 부합합니다. 왜냐하면, 짧은 배송 시간 외에도 뛰어난 품질과 합리적인 가격 구조를 실현할 수 있기 때문입니다.
중국의 불확실한 코로나 상황으로 인해 미래의 공급망 확보를 위해 원산지가 중국인 제품을 꺼려할 수도 있습니다.
영문 원본: 5 tips for selecting printed circuit board connectors