圧力センサは、圧力トランスデューサまたは圧力トランスミッタとも呼ばれ、加えられた力を受け取り、それを比例した電気信号に変換して、PLCなどの制御機器に出力します。制御機器は次に、信号を信号レベルに比例したレンジスケールで、PSIやバールなどの利用可能な単位表示に変換します。
圧力センサを選ぶ際には、システムの他の構成部分が読み取ることができるような出力を備えたものを選ぶことが重要です。圧力センサの出力には、大きく分けて4つの種類があります。
ミリボルト: 入力の励起レベルにより駆動されるミリボルト出力を生成します。 例えば、出力が2mV/Vで入力が10Vの場合、フルスケールの出力は20mVになり、入力が5Vの場合はわずか10mVにしかなりません。入力によってレベルが変化するため、安定した励起レベルを維持するため、通常は安定化電源が使用されます。このタイプの圧力センサは、低コストであるため最も広く使用されていますが、信号を伝送できる距離が短く、近くの機器からの電気的干渉の影響を受けやすくなっています。出力をシステムで読み取ったり、あるいは長距離を伝送するために信号の電圧レベルを高くする必要がある場合は、デバイスの出力に信号増幅器を使用する必要があります
電圧: ほとんどのシステムで読み取り可能な範囲の電圧信号(通常、0~5Vまたは0~10V)を出力します。通常、これは励起レベルに依存しないため、安定化されていない電源でもうまく機能します。この出力は電気的干渉の影響を受けにくく、出力信号をより長距離伝送することができます。このため、通常、電気的干渉や過酷な条件のためにミリボルトセンサが実現できない産業環境で使用されます。
4~20mA: これらの圧力センサは、4mA~20mA の信号を出力します。近くの機器からの電気的干渉の影響を最も受けにくく、1000 フィート以上の距離で信頼性の高い信号の伝送ができます。
デジタル: デジタル圧力センサは、デジタル信号を出力します。アナログセンサに比べて用途が広く、圧力の読み取り値だけでなく、位置情報、ログの記録、アラーム信号など、他の情報を送ることも可能です。この方式は電気ノイズがほとんど発生せず、伝送距離が最も長くなります。通常、スマートセンシングと追加機能が必要な場合に使用されます。デジタル圧力センサを選択する際には、I2C、SPI、UARTなどの、お使いのシステムと互換性のある通信プロトコルを選ぶことが重要です。