抗靜電袋廣泛應用於電子零件的包裝,以防止電子零件或設備受到產生靜電放電問題造成的損壞。了解如何正確使用抗靜電袋非常重要,可以參考以下5個小提示,應該可以對於您正確使用抗靜電袋有所幫助。
1. 抗靜電袋最好足夠大,以便將整個產品密封在裡面
抗靜電袋應該使用標籤或膠帶來密封,或者可以使用拉鍊式抗靜電袋密封。將 ESD 敏感的電子零件設備放置在抗靜電袋內,是唯一免受靜電放電影響的方法。尚未密封好的抗靜電袋是不完全能夠提供靜電放電保護的!
2. 消除抗靜電袋上的電荷
當收到密封在抗靜電袋的中的 ESD 敏感零件時,緊記在取出產品前,務必將封閉的抗靜電袋先放在具靜電電荷消散材質的工作站 (ESD 工作站)上。這將有助消散可能積聚在袋表面上的任何電荷。
3. 不要過度使用抗靜電袋
如果沒有任何損壞,抗靜電袋基本上是可以重複使用。但是,如果發現袋有任何破損,例如撕裂或有過多的皺紋(如下圖),都不適合再使用。
4. 抗靜電袋並不是 ESD 工作站
請緊記:抗靜電袋只是為了防止 ESD 敏感產品受到靜電損壞。如果要處理 ESD 敏感產品,請使用正確接地的 ESD 工作站。
5. 請勿使用抗靜電袋的上處理 ESD 敏感產品
請勿使用抗靜電袋作為「ESD 隔熱墊」或「ESD 手套」來處理 ESD 敏感產品,因為抗靜電袋表面不會對產品提供任何 ESD 保護作用。您必需戴有線腕帶或鞋跟帶接地來處理 ESD 敏感設備。
補充一點。抗靜電袋只是一個法拉第屏蔽(Faraday Shield or Faraday Cage)的形式。 它們的工作原理是防止靜電電荷到達易受攻擊的設備; 它們不會消散這些靜電電荷或將靜電引導到另一地方。 如果您的抗靜電袋沒有完全包裹設備並且正確地密封,那麼它對您產品幾乎沒有任何作用。 抗靜電袋不能替代 ESD 工作站或 ESD 接地的消散 ESD 工作。
更多抗靜電袋資料:
內層與外層金屬型抗靜電袋的比較