ESD shielding bags は、電子機器によく起こる静電気放電現象による損傷を防ぐために、電子部品の包装に一般的に使用されています。ESDシールドバッグの正しい使用方法を理解することが重要です。
以下の5つのコツを参考にして、ESDシールドバッグを正しく使いましょう。
-
シールドバッグは、製品全体が十分に収納できる大きさであることが必要です。
シールドバッグはラベルやテープで閉じてください。あるいは、ジッパー式のシールドバッグを使用することもできます。これにより、静電シールドが確実に行われます。これは、シールドバッグの中に収納したESDに敏感なデバイスを確実に保護する唯一の方法です。 - 密閉されていない ESDシールドバッグでは保護はできません!

-
ESDシールドバッグから電荷を除去します。
シールドバッグに梱包された ESD に敏感なデバイスを受け取ったら、製品を取り出す前に、必ず密閉したシールドバッグを静電気防止用作業台に置いてください。これにより、シールドバッグの表面に蓄積された電荷が除去されます。

-
シールドバッグを使いすぎないようにしてください。
シールドバッグが損傷していなければ、再利用しても構いません。しかし、下図のように、シールドバックに穴が開いていたり、破れていたり、また、過度のしわがあったりする場合は、そのシールドバックを廃棄しなければならないというサインです。

-
シールドバッグはESD 用の作業台としては使用できません。
ESD シールドバッグは、ESD に敏感な製品を 静電気による損傷から保護するためのものです。
ESD に敏感な製品を扱う際には、適切に接地された ESD 作業台を使用する必要があります。

-
シールドバッグを使用して、ESDに敏感なデバイスを触らないでください。
シールドバッグを「ESD 絶縁パッド」や「ESD 手袋」として使用しても、ESD に敏感なデバイスを保護することはできません。ESD に敏感なデバイスを取り扱う際には、接地されたリストストラップやヒールグラウンダ(踵接地)を必ず使用してください。

ESD シールドバッグの技術情報の詳細については、以下を確認してください。
Matt_RoenBarleyの記事を補足します。ESD シールドバッグはファラデーケージの一形態であることを覚えておいてください。静電気が脆弱なデバイスに到達するのを防ぐことで仕事をしているのであって、それらの電荷を排除したり、その他の方法で電荷の方向を変えたりするわけではありません。ESD シールドバッグが完全にデバイスを囲い込み、適切に密閉されていない場合は、ほとんど何の役にも立ちません。ESD シールドバッグは、適切な ESD ワークステーションや ESD 接地手順に代わるものではありません。