質問:
リレーの自動はんだ実装後の洗浄を行う場合、 洗浄方法と洗浄液の選定方法を教えて下さい。
回答:
洗浄方法については、プラスチック・シール形のみボイリング洗浄、または、浸漬洗浄が可能です。洗浄液については、塩素系、水性、アルコール系を選定ください。
解説:
スルーホール形
洗浄される場合、洗浄方法と洗浄液の選定には、下表をご参照ください。
- 【注1】
その他の洗浄液を使用される場合は、ご相談ください。フレオンTMC、シンナー・ガソリン
はすべてのリレーに使用しないでください。 - 【注2】
水性またはアルコール系をご使用の場合、リレーと基板間の洗浄性が劣る原因となります。
この対策としてスタンドオフを高くした仕様を備えた機種があります。
CFC-113(通称フロン)や1.1.1トリクロロエタンは、世界的に全廃のための活動が進められています。全廃活動にご協力をお願いいたします。
サーフェス・マウント形
- リフローはんだ実装後に洗浄される際は、アルコール系または水系の洗浄剤をご使用ください。また、洗浄温度は40℃以下にしてください。
- 丸洗い洗浄はボイリング洗浄または浸漬洗浄をおすすめします。ただし、超音波洗浄は行わないでください。コイル断線や、接点の軽溶着を起こす原因となります。
- 【注1】
その他の洗浄液を使用される場合は、ご相談ください。フレオンTMC、シンナー・ガソリン
はすべてのリレーに使用しないでください。 - 【注2】
水系またはアルコール系をご使用の場合、リレーと基板間の洗浄性が劣る原因となります。
この対策としてスタンドオフを高くした仕様を備えた機種があります。
- 【注1】
CFC-113(通称フロン)や1.1.1トリクロロエタンは、世界的に全廃のための活動が進められています。全廃活動にご協力をお願いいたします。
詳しくは、プリント基板用リレー PCBリレー共通の注意事項:6-10 「プリント基板用リレーの自動実装について」を参照してください。
ワンポイントアドバイス
超音波洗浄対応品は以下の形式をご用意しています。
G6A, G6E, G6B, G2R(プラスチック・シールタイプ)
*詳細の仕様はデータシートをご確認ください。
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10057