長年にわたり、DigiKeyの技術者はトランジスタに関する何千もの質問にお答えしてきました。その中で、お電話でのお問い合わせを含めて印象に残っているのは2N3904、2N2222、2N3055などのトランジスタに関するいくつかの質問です。この投稿では、これらの一般的なトランジスタに関するご質問にお答えします。
トランジスタは長い間私たちとともにありました。優れた靴と同じように、設計者は自然に望ましい特性を持ついくつかのトランジスタを選択してきました。これらのトランジスタは汎用的であり、一般に複数のメーカーから提供されているため、「ジェリービーン」コンポーネントと呼ばれています。 数十年は時代遅れになる可能性は低いです。
以下の図は、これら「ジェリービーン」トランジスタ間のいくつかの関係を、電力を増加させるための提案とともに示したものです。
各NPNトランジスタにはコンプリメンタリなPNPトランジスタがあります。この表には、各トランジスタの代表的なパラメータが記載されています。
| NPN | PNP | VCE Max | Ic (Max) | PD (Max) |
|---|---|---|---|---|
| 2N3904BU | 2N3906BU | 40 V | 0.2 A | 0.625 W |
| TIP41BG | TIP42BG | 80 V | 6 A | 62 W |
| BDX33C (Darlington) | BDX34C (Darlington) | 100 V | 10 A | 70 W |
| TIP35CG | TIP36CG | 100 V | 25 A | 125 W |
注釈
-
最大消費電力は、トランジスタが理想的なヒートシンクに取り付けられていることを想定した値です。これはほとんどの設計では達成できません。安全マージンを広く取って設計する必要があるからです。例えば、TIP41BGの定格は理想的な62Wですが、より現実的な目安は、中程度から大型のヒートシンクを使用して、5Wから20Wです。
-
記載されているトランジスタの品番には、しばしばサフィックスが含まれています。経験則として、このサフィックスは、そのトランジスタが設計上の最大パラメータの範囲内で適切に使用されているのであれば、重要ではありません。しかし、トランジスタに対する性能要求が高まるにつれて注意が必要です。ご使用のトランジスタのデータシートを必ずご参照ください。例として、一般的なTIP41トランジスタのVCE maxは40Vですが、TIP41BGは80Vに耐えることができます。
ジェリービーントランジスタについての議論は、由緒ある2N2222と2N3055について触れずには語れません。これらは、かつては多くの一般的なプロジェクトの最初の選択肢でした。これらの古典的なトランジスタが古い記事で言及されているのをよく見かけます。2N2222は、小さな金属缶トランジスタとして簡単に識別できます。同様に、大きい2N3055も簡単に識別できます。現在、前述のトランジスタが低コストで製造できるため、これらの象徴的なトランジスタは人気がなくなりました。

2N2222を使用した古い設計の多くは、2N3904を使用するように変更できますが、もう一度回路の動作を注意深く調査する必要があります。ほとんどの設計で、トランジスタは設計の最大仕様内で十分に動作しますが、一部の設計では2N2222をスペックの限界まで使用します。また、金属缶2N2222は、2N3904よりも多くの電力を消費でき、2N2222トランジスタは2N3904のほぼ4倍の電流を供給できます。古典的な2N2222トランジスタの代替品の1つがPN2222ABUです。2N3055に関しては、前述のTIP35CGが一般に確実な代替品です。唯一の条件は、適切なヒートシンクと熱伝導パッドを使用することです。
本稿執筆時点で、DigiKeyは100,000を超える種類のトランジスタをご用意しています。もちろん、この記事で取り上げた7つのトランジスタで、すべての設計ニーズをカバーできるわけではありません。しかし、これらは確かな出発点として役立ちます。
トランジスタ、代替品、購入に関するご質問は、DigiKeyTech Forum.をご覧ください。そこでお会いできることを楽しみにしております。
この一般的なトランジスタのリストにご納得いただけましたか?
よく使う部品は何ですか?
幸運をお祈りしています。
APDahlen