APDahlen Applications Engineer
DigiKeyはミネソタ州北部にあります。
ここは寒いです!明日の天気予報によると、夜間の最低気温は-14°F(-26°C)になります。
この時期、人々は暖を取るためにストーブを取り出します。例えば、私の自宅オフィスは少し寒いので、1500Wのオイルヒータを横に置いています。このようなストーブ、コーヒメーカー、ヘアードライヤなどのすべての機器には、過度の温度上昇を防ぎ、家を全焼させる可能性を減らすための二重の熱安全装置が装備されています。
1分ごとに、1次サーモスタットが装置の温度を調節します。残念ながら、これらの装置の寿命には限りがあり、いずれは故障します。最悪のケースは、サーモスタットの接点が溶着して閉じてしまう故障です。これは非常に危険な状況です。例えば、破損したストーブが毛布の下でくすぶっているとします。さらなる保護がなければ、これは火災が起こるのを待っているようなものです。
このような状況を防ぐには、サーマルヒューズとサーマルサーキットブレーカの2つの方法があり、どちらのデバイスもDigiKeyのサーマルカットオフ(サーマルヒューズ)カテゴリに含まれます。電気ヒューズやサーキットブレーカの類似品と同様、ヒューズは1回限りのデバイスですが、サーキットブレーカはリセット可能です。
1つの例として、DigiKeyのリストの最初にあるサーマルヒューズを考えてみましょう。ここに掲載されているCantherm SDF DF128S は、262°F(128°C)で開くことにより、1回限りの保護を提供します。消費者の観点からは、このようなヒューズが動作すると、製品は動作不能になります。
図1: 262°F(128°C)で1回限りの保護を行うCanthermブランドの温度ヒューズ
代表的なサーマルブレーカを図2に示します。このBourns SDF0WBB は、DigiKeyのリストの最後に掲載されている製品です。サーマルヒューズとは異なり、このサーマルブレーカはセルフリセットします。302°F(150°C)トリップと104°F(40°C)リセットポイントを含む2つの温度仕様があることに注意してください。
図2: 302°F(150°C)のトリップと、104°F(40°C)のリセットを備えたBournsのセルフリセット型サーマルブレーカ
技術的なヒント: サーマルサーキットブレーカはサーモスタットではありません。例えば、Bournsのデータシートには、「ブレーカはオンとオフを繰り返すサーモスタットとしては使用できません。」と明確に記載されています。
おわりに
ここで、毛布の下でくすぶっている欠陥のあるストーブに戻り、2つの安全装置がどのように反応するかを考えてみましょう。温度が上昇するとヒューズが切れ、ストーブは作動しなくなります。一方、ブレーカは高温のトリップポイントと低温リセットポイントの間を連続的に繰り返します。一部のサーマルサーキットブレーカは、この温度サイクルを防止するために手動リセットを備えていることを忘れないでください。
暖かく、安全にお過ごしください。
APDahlen