兩個繼電器可以串聯或並聯嗎?
繼電器串聯時的部分電壓
當與直流負載一起使用時,串聯的繼電器將電壓分成兩部分,並且可能會中斷比單個繼電器更大的電壓。例如,如果兩個額定開關電壓為 200VDC / 20A 的繼電器串聯,則有可能中斷 400VDC / 20A。 對於 G5PZ-X,建議嘗試以下這種連接。(詳見個別規格書)
G5PZ-X 連接範例
串聯連接注意事項
如果串聯繼電器的重置時間不同,或者如果一個繼電器損壞(例如焊接),電弧可能會瞬間集中在一個繼電器上,導致其失效或損壞。
理想狀態下,繼電器(1)和(2)同時工作,將 1/2 的系統電壓加到(1)和(2)
如果繼電器(1)先於繼電器(2)動作,則發生電弧,全電壓加到(1),即 V(1) > V(2)
當繼電器並聯時分流電流
並聯的繼電器可以產生更大的電流。 例如,兩個可以給 200A 通電的繼電器可以並聯起來給 400A 通電
不過,歐姆龍並不建議並聯使用。
在理想狀態下,繼電器(1)和(2)同時工作,流過(1)和(2)的電流相同。
並聯注意事項
如果一個繼電器發生故障,無法通電,則會有更多的電流流向另一個繼電器,導致其失效。另外,由於每個繼電器的接觸電阻不完全相同,電流就會集中在接觸電阻最低的繼電器上,導致其也發生故障。
為了防止這種情況,有必要使用額定餘裕超過電路電流的繼電器,或在每個繼電器的電流線上安裝電流感測器或熔斷器,以防止過流。
另外,當負載中斷時,電弧中斷總是集中在其中一個繼電器上,導致故障的風險很高。因此,控制是必要的,以確保在中斷時無負載(0A)施加,或電流保持在一個繼電器的額定電流範圍內。
請注意,OMRON 不保證也不建議這範例操作。
在理想狀態下,繼電器(1)和(2)同時工作,流過(1)和(2)的電流是相同的。
然而,由於其中一個繼電器發生故障或由於接觸電阻的差異,因此存在電流集中在一個繼電器的風險。
對策的例子
FAQ 是由 OMRON 提供
請按以下連結瀏覽 FAQ 原文
https://components.omron.com/us-en/solutions/relays/power-relays-support