マイクロスイッチとセンサはどのように使い分ければ良いですか?

質問:

マイクロスイッチとセンサはどのように使い分ければ良いですか?

Block

回答:

マイクロスイッチおよびセンサは、物体の検知に使用します。マイクロスイッチは、接点で回路を開閉するシンプルな構造であるため、省電力であり、AC/DCを問わず直接回路を開閉できます。また、スナップアクション機構のため、開閉時に操作感触が必要な用途に適しています。

Block

解説:

マイクロスイッチとセンサの使い分けに参考となる検出用途例を以下に示します。

1.マイクロスイッチが適している例

    (1) 設備、機器のリミットスイッチ用途 (ノイズ、静電気、光、磁気、塵埃などの影響を
         受けやすい環境)
    (2) 省電力の検出用途 (バッテリー駆動機器など)
    (3) 主電源を遮断したい(インターロック)用途
          ※ただし、強制乖離機構は持っていません。
    (4) 物体に直接接触させて検知したい用途
    (5) 操作感触(クリック感)が必要な用途(コンピュータマウスなど)

2.センサが適している例

    (1) 物体を非接触で検知したい用途
    (2) 接点開閉による電気的・機械的寿命の制約を避けたい場合(開閉頻度が多い用途、
         非常に少ない用途)
    (3) 高速応答が必要とされる用途(ギアの回転検知など)
    (4) 高い検出位置精度が求められる用途

Block

ワンポイントアドバイス

オムロンのフォト・マイクロセンサとマイクロ・スイッチの違いについて下表に示します。用途に合った最適な商品を選定する際の参考にしてください。
この内容はすべての機種に共通していません。詳細仕様は各商品のデータシートでご確認ください。


商品カテゴリ スイッチ マイクロスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード マイクロスイッチ
センサ
AC・DC開閉
スナップアクション機構
回路遮断
クリック感
長寿命
省電力
塵埃
フォト・マイクロセンサ

Block

DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、
以下のリンクをクリックしてください。
スイッチ | DigiKey Electronics


この「よくある質問」はOmronから提供されています。


オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。

マイクロスイッチとセンサはどのように使い分ければ良いですか?
| FAQ | オムロン電子部品サイト - Japan




オリジナル・ソース(English)