광전 센서에 반사판이 필요할까요?

Banner Engineering CorporationDX80N9Q45LP와 같은 특정 센서를 동작 시키는데 반사판이 필요한지에 대한 질문을 자주 받습니다.

광전 센서는 빛을 이용하여 센서 시야각 내에 있는 물체의 존재 유무를 감지합니다. 센서에 반사판이 필요한지 여부는 구매하려는 센서의 종류에 따라 다릅니다.

광전 센서는 크게 세 가지 종류로 나눌 수 있습니다:

투과형(Through-Beam) 센서: 투과형 센서는 발광기와 수광기를 따로 사용합니다. 발광기가 빛을 방출하여 수광기에 직선으로 도달하면 일반적으로 상시 닫힘 회로가 만들어집니다. 빛이 물체에 의해 차단되면 회로는 열림 상태로 전환됩니다. 투과형 센서는 먼 거리의 물체를 감지할 수 있지만, 올바른 동작을 위해서는 위치 선정과 정렬을 신중하게 해야 합니다. 이 종류의 센서로는 투명한 물체를 감지 못할 수 있습니다.

반사형(Retroreflective) 센서: 투과형 센서와 유사하게 이 센서도 빛을 방출하고 감지하기 위해 발광기와 수광기를 사용하지만, 발광기와 수광기 모두 하나의 장치 안에 들어 있습니다. 반사형 센서는 물체를 제대로 감지하기 위해 센서 바로 맞은편에 반사판을 설치해야 합니다. 투과형 센서처럼 일반적으로 상시 닫힘(normally closed) 회로이며 물체가 감지되면 상시 열림(normally open) 회로로 전환됩니다. 반사형 센서는 투과형 센서보다 범위가 짧으며 반짝이는 물체는 반사판과 동일한 방법으로 빛을 반사하기 때문에 감지하지 못할 수 있습니다.

확산형(Diffused) 센서: 반사형 센서와 유사하게 확산형 센서의 발광기와 수광기도 하나의 장치 안에 들어 있습니다. 그러나 빛을 센서로 반사시키기 위해 반사판에만 의존하는 대신, 물체 자체를 이용합니다. 확산형 센서의 회로 동작은 일반적으로 다른 두 센서와 동일합니다. 물체를 이용해 빛을 반사시키기 때문에, 세 종류 중 확산형 센서의 범위가 가장 짧으며, 물체의 표면이 반사가 덜하면 감지하지 못할 수 있습니다.

그럼 다시 위의 질문으로 돌아가서, 이제 우리는 DX80N9Q45LP가 반사형 센서이기 때문에 올바른 동작을 위해서는 반사판이 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

그럼 다시 위의 질문으로 돌아가서, 이제 우리는 DX80N9Q45LP가 반사형 센서이기 때문에 올바른 동작을 위해서는 반사판이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 주요한 세 종류의 광전 센서 간 차이점과 사용에 대한 보다 자세한 실험은 이 FAQ의 출처인 아래 기사를 방문해 보시기 바랍니다.

Photoelectric Sensor Explained (with Practical Examples) - RealPars



영문 원본: Do I need a Reflector for my Photoelectric Sensor