가속도계: 종류, 응용 분야 및 선택 팁

가속도계(accelerometer) 또는 가속도 센서(acceleration sensor)는 물체의 가속도를 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 가속도란 선형 또는 각운동에서 발생하는 변화로 측정 가능한 힘의 형태입니다. 이러한 힘은 센서 내부의 다양한 기계적 구조를 통해 감지할 수 있습니다. 중력의 영향을 측정함으로써, 일부 가속도계는 기울어짐도 감지할 수 있습니다.

가속도계의 종류:

  • 정전용량형 가속도계(Capacitive accelerometer)
  • 압전형 가속도계(Piezoelectric accelerometer)
  • 압저항형 가속도계(Piezoresistive accelerometer)
  • 열대류형 가속도계(Thermal convective accelerometer)
  • 전자기형 가속도계(Electromagnetic accelerometer)
  • 서보형 가속도계(Servo accelerometer)

정전용량형 가속도계

정전용량형 가속도계는 정전용량의 변화를 이용하여 가속도를 측정하는 가속도계입니다. 아래 그림과 같이, 가속도계 프레임에 고정된 두 개의 전극 사이에 검증 질량(proof mass)이라 불리는 일정한 질량체에 연결된 유동 전극이 위치하면서, Cs1과 Cs2 두 개의 직렬 커패시터가 만들어 집니다. 가속이 발생하여 질량체가 움직이면 유동 전극과 고정 전극 간의 거리가 달라지고, 이로 인해 정전용량이 변화하게 됩니다. Cs1이 증가하면 Cs2는 감소하기 때문에 이런 정전용량의 변화로 가속도의 크기와 방향을 측정할 수 있습니다.

정전용량의 계산: 두 전도성 전극판 사이의 정전용량 C는 다음 공식으로 표현됩니다:

image

여기서,

  • ϵ (엡실론)은 전극판 사이 유전체의 유전율
  • A는 전극판의 면적
  • d는 전극판 사이의 거리


정전용량형 MEMS 가속도계

주요 특징:

  • 정전용량형 가속도계는 움직임에 따라 가해지는 힘에 의해 발생하는 고정 전극과 유동 전극 사이의 정전용량 변화를 감지하여 가속도를 측정합니다.
  • 정전용량형 가속도계의 장점으로는 높은 감도, 소형화, 낮은 전력 소비 등이 있습니다.
  • 스마트폰, 태블릿, 게임 컨트롤러 등 소비자 가전에서 동작 감지 및 자동 화면 회전 기능 등에 사용됩니다.
  • 습도, 온도, 장시간 지속되는 진동은 센서 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에, 신뢰할 수 있는 측정을 위해서는 정기적인 보정이 필요합니다.

응용 분야:

  • 스마트폰 및 태블릿: 스마트폰, 스마트워치, 게임 컨트롤러 등의 소비자 가전에서 화면 회전, 게임 컨트롤, 동작 감지 등에 활용됩니다.
  • 에어백 시스템: 차량의 급격한 감속을 감지하여 에어백을 작동시킬 수 있습니다.
  • 기울어짐 감지: 건설 및 농업 장비에 사용되어 고르지 못한 지형에서도 정상적인 동작을 보장합니다.
  • 재활 장치: 물리 치료 중 환자의 움직임을 모니터링할 수 있습니다.
  • 관성 항법 시스템: GPS가 사용 불가능한 상황에서 항공기 및 우주선의 가속도를 측정하고 항법을 보조합니다.

정전용량형 가속도계를 사용하는 경우:

  • 높은 감도가 요구되는 경우: 미세한 가속도를 높은 정확도로 측정해야 할 때, 정전용량형 가속도계를 사용할 수 있습니다.
  • 저주파 가속도 측정: 정전용량형 가속도계는 정적 가속도(예: 중력 가속도)와 동적 가속도를 모두 측정해야 하는 응용 분야에 적합합니다.
  • 전력 효율이 중요한 경우: 낮은 전력 소비로 인해, 정전용량형 가속도계는 휴대용 또는 웨어러블 장치에 가장 적합합니다.
  • 소형화가 필요한 경우: 정전용량형 가속도계는 작고 가벼워서 스마트폰, 태블릿, 의료용 삽입물 등 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적입니다.

압전형 가속도계

압전 효과를 기반으로 가속도, 진동, 충격을 측정하는 가속도계입니다. 가속도에 의해 발생하는 기계적 응력은 센서 내 압전 소재의 변형을 야기시키며, 변형에 따른 전압을 전압계로 측정할 수 있습니다.

압전형 가속도계에서는 압전 소자를 사용해 검증 질량을 가속도계 프레임에 연결합니다.

센서 프레임이 가속을 받으면, 관성에 의해 검증 질량이 압전 소재 표면에 힘을 가하게 됩니다. 이때 발생한 힘은 압전 소재의 변형을 야기하고 이로 인해 전압이 발생합니다. 생성된 전압을 이용해 가속도를 추정할 수 있습니다.


압전형 MEMS 가속도계

주요 특징

  • 고주파 응답: 압전형 가속도계는 수 Hz에서 수 kHz에 이르는 고주파 진동 분석에 사용됩니다.
  • 높은 감도: 동하중(dynamic force)에 대한 민감도가 매우 높아, 미세한 진동이나 고주파 신호를 감지하는 데 이상적입니다.
  • 넓은 동적 범위: 압전형 가속도계는 매우 낮은 가속도에서 매우 높은 가속도까지 넓은 범위를 측정할 수 있어서, 다양한 응용 분야에 다용도로 사용할 수 있습니다.
  • 자체 신호 생성: 압전 효과는 외부 전원 없이 감지 소자 자체에서 신호를 생성할 수 있으며, 다만 신호 처리 회로는 전원이 필요할 수 있습니다.

응용 분야:

  • 진동 분석 및 모니터링: 산업 현장의 기계 진동을 모니터링하여 유지 보수가 필요한 부분을 예측하고 기계적 고장을 방지하는데 활용됩니다.
  • 비행 시험: 항공기 시험 비행 중 발생하는 진동 및 가속도를 측정하여 구조적 안정성과 성능을 검증합니다.
  • 지진 감지: 지반의 움직임과 진동을 지진학적으로 모니터링하여 지진을 감지 및 분석합니다.
  • 카메라 흔들림 보정: 일부 고급 카메라에서는 안정적인 이미지를 얻기 위해 압전형 가속도계를 사용하여 미세한 진동을 감지 및 보정합니다.

압저항형 가속도계

압저항형 가속도계의 경우, 가속으로 인해 발생하는 기계적 응력이 가속도계에 가해지면 전기적 저항이 변화합니다. 관성 질량(seismic mass)이 압저항 소재의 한쪽 끝에 부착되어 있어서, 센서가 가속을 받으면 이 질량체의 관성에 의해 압저항 소재에 응력이 가해지고, 이로 인해 저항이 변화합니다.


압저항형 MEMS 가속도계

주요 특징:

  • 높은 감도: 압저항형 가속도계는 감도가 매우 높아 미세한 가속도도 감지할 수 있어서, 정밀한 측정이 필요한 응용 분야에 특히 적합합니다.
  • 동적 및 정적 가속도 측정 가능: 일부 다른 가속도계와 달리 압저항형 센서는 중력 및 정하중(static force)과 같은 정적 가속도와 충격 및 진동과 같은 동적 가속도 모두 측정할 수 있습니다.
  • 넓은 동작 온도 범위: 온도에 따라 감도가 다소 변할 수 있지만 넓은 온도 범위에서 동작할 수 있습니다.
  • 전원 요구 사항: 압전형 가속도계와 달리, 압저항형 가속도계는 동작을 위해 지속적인 전원 공급이 필요합니다.

응용 분야:

  • 차량 충돌 테스트: 차량 및 탑승자가 충돌 시 경험하는 가속도와 충격력을 측정하기 위해 차량 충돌 테스트 시 널리 사용됩니다.
  • 진동 모니터링: 장비 및 구조물의 저주파 진동을 모니터링하여 잠재적인 결함 또는 유지보수가 필요한 부분을 감지하는데 활용됩니다.
  • 항공우주 및 방위: 항공기와 우주선의 시험 및 운용 중 가해지는 가속도와 진동을 측정하며, 미사일 및 발사체 유도 시스템이 정확한 표적 추적 및 비행 경로 제어를 할 수 있도록 가속도 데이터를 제공합니다.
  • 의료: 심장 모니터와 같은 의료기기에서 심장 박동 및 움직임 감지에 사용됩니다.

열대류형 가속도계

열대류형 가속도계는 챔버 내 가열된 가스의 대류 현상에 기반하여 가속도를 측정합니다. 이 센서는 다른 가속도계와 달리 기계적 움직임이 수반되지 않습니다. 히터, 온도 감지 저항(열전대), 밀폐된 챔버, 그리고 가열용 가스가 열전도형 가속도계의 핵심 구성 요소입니다. 밀폐된 가스 챔버 내 가스 온도의 변화를 측정할 수 있도록 온도 감지 저항(열전대)이 챔버 내에 고르게 분포되어 있습니다. 열대류형 가속도계에서는 가열된 가스가 관성 질량과 같은 역할을 합니다. 센서가 가속을 받으면 관성에 의해 가열된 가스가 이동하며 이에 따른 온도 변화와 차이로 가속도를 측정합니다.

주요 특징:

  • 감도: 정하중 및 준정하중(quasi-static force)을 포함한 저주파 가속도 측정에 매우 적합합니다.
  • 안정적인 성능: 넓은 온도 범위에서도 매우 안정적입니다.
  • 높은 내구성 및 신뢰성: 기계적으로 접촉되는 유동 부품이 없기 때문에, 내구성이 뛰어나며 열악한 환경이나 장기간 유지보수가 어려운 응용 분야에 적합합니다.
  • 전력 소비: 전력 소비가 매우 낮아, 에너지 절약이 중요한 응용 분야에 적합합니다.

응용 분야:

  • 중장비의 기울어짐 또는 경사 측정에 활용됩니다.
  • 정밀한 각도 또는 기울어짐의 측정이 필요한 경우 경사계로 사용됩니다.
  • 저주파 진동이 우려되는 교량, 건물, 타워와 같은 대형 구조물의 진동을 모니터링하는 데 사용됩니다.
  • 저주파 가속도 데이터가 필요한 전복 감지와 같은 차량의 안정성 평가에 활용됩니다.
  • 정적 가속도를 정밀하게 측정해야 하는 항공우주 및 방위 분야에 활용될 수 있습니다.

전자기형 가속도계

전자기형 가속도계는 전자기 유도 원리에 기반하여 가속도를 측정합니다. 이 가속도계에서 관성 질량은 자기장 내에 놓인 전선 코일에 붙어 있습니다. 센서가 가속을 받으면 관성 질량과 함께 코일이 움직이게 되며, 이 움직임은 자기장에 상대적입니다. 이 상대적 움직임은 코일을 통과하는 자속을 변화시켜 코일 단자에 전압을 유도합니다. 자석은 센서 중심에 고정되어 있어서 안정적인 자기장을 생성하며, 관성 질량에 연결된 스프링은 복원력을 제공하여 관성 질량이 원래 위치로 되돌아 오도록 합니다.

주요 특징:

  • 저주파 가속도에 매우 민감하여 저주파 측정이 필요한 지진 모니터링이나 구조물 상태 모니터링 등에 사용됩니다.
  • 전자기형 가속도계는 아주 낮은 가속도부터 매우 높은 가속도에 이르기까지 넓은 범위의 측정에 활용될 수 있습니다.
  • 내구성이 뛰어나며 열악한 환경에서도 사용하기에 적합합니다.
  • 관성 질량과 자기장 사이의 상대 운동을 통해 코일 스스로 전력을 생성하기 때문에, 센서의 작동에 외부 전원이 필요하지 않습니다.

응용 분야:

  • 지진계에서 지진의 규모를 감지하고 측정하는 데 널리 사용됩니다.
  • 기계의 진동을 모니터링하는 등 저주파 가속도 측정에 활용됩니다.
  • 교통 시스템에서 차량 동역학을 모니터링하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 열차로 인해 발생하는 저주파 진동을 감지하여 선로 상태를 진단하는 데 활용됩니다.
  • 지질물리학 연구 및 환경 모니터링에서는 저주파 지반 움직임을 감지하는 용도로 사용됩니다.

서보형 가속도계

서보형 가속도계는 서보 메커니즘을 사용하여 관성 질량의 변위를 상쇄함으로써 가속도를 측정하는 고정밀 가속도 센서입니다. 주요 구성 요소로는 관성 질량, 스프링, 감지 소자(예: 광 센서 또는 정전용량형 센서), 서보 메커니즘, 피드백 회로 등이 있습니다.

가속이 발생하면 관성에 의해 관성 질량이 움직이며, 스프링은 관성 질량을 원래의 위치로 되돌리려 합니다. 광 또는 정전용량형 감지 소자는 가속도에 비례하는 이 관성 질량의 변위를 측정합니다.

피드백 루프는 시스템 내에서 이 변위를 상쇄하는 힘을 유지합니다. 위치 센서(감지 소자)의 출력 신호가 증폭되어 토크 발생기로 전달되면, 토크 발생기는 관성 질량을 원래의 평형된 위치로 복원시키는 반대되는 힘을 생성합니다. 토크 발생기의 출력은 센서에 가해진 가속도에 정비례하므로, 매우 정확한 측정이 가능합니다.


서보형 가속도계

주요 특징:

  • 감도: 서보형 가속도계는 우수한 선형성과 높은 감도를 제공합니다.
  • 주파수 범위: 서보형 가속도계의 반응 주파수 범위는 넓어서, 중력과 같은 정적 가속도와 고주파 가속도 모두를 손쉽게 모니터링 할 수 있습니다
  • 안정성: 드리프트가 매우 적어 장기간에 걸쳐 일관된 성능이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.
  • 신호 대 잡음비: 피드백 루프의 개입으로 인해, 신호 대 잡음비가 높습니다.

응용 분야:

  • 항공기, 우주선, 선박, 미사일 등의 항법 시스템에 사용됩니다.
  • 교량, 건물 등 대형 구조물의 기울기 및 진동을 모니터링하는 데 활용됩니다.
  • 자동차 산업의 충돌 시험에서 충돌 시 차량이 받는 힘을 측정하는 데 사용됩니다.
  • 무기 안정화 시스템에서 정확한 사격 제어를 위해 사용됩니다.

가속도계 선택 시 주요 고려 사항 및 선택 팁

가속도계에는 다양한 종류가 있으므로 특정 응용 분야에 가장 적합한 가속도계를 선택해야 최상의 성능과 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

  • 먼저, 가속도 측정 범위의 최소 및 최대값을 파악해야 합니다. 너무 넓은 범위의 센서를 선택하면 해상도가 떨어질 수 있으며, 너무 좁은 범위의 센서는 측정 데이터가 센서의 최대 측정값을 벗어날 수 있습니다.
  • 감도는 가속도계 선택에 있어 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 가속도가 높은 경우에는 낮은 감도의 센서가 적합하며, 가속도가 낮은 경우에는 높은 감도의 센서가 적합합니다.
  • 특정 응용 분야에 적합한 센서를 선택할 때 전력 소비도 반드시 고려해야 합니다.
  • 센서의 크기와 무게 역시 주요 고려 사항입니다. 소형 경량 센서는 휴대용 장치에 적합합니다.
  • 설치 및 통합이 용이한 센서를 선택하면 설치 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

디지키에서는 다양한 가속도계 및 진동 센서를 취급하고 있습니다:
디지키에서 취급하고 있는 가속도계
디지키에서 취급하고 있는 진동 센서



영문 원본: Accelerometer: Types, Applications and Selection Tips