スイッチに関する業界標準の曖昧さについて

メーカーがデータシートや図面で業界標準を説明せずに参照していることがあり、スイッチに不慣れな人は混乱することがあります。

そのような業界標準の1つに、スイッチの動作を括弧で囲むことがあります。例えば、メーカー品番 PA412C1100(DigiKey品番 EG4688-ND )のデータシートに品番を構成する品番構成表が記載されています。

  • PA4 はシリーズ名です。
  • 1 は4.8mmタブを示します。
  • 2 はOFF-ONタイプの2回路スイッチであることを意味します。

ここで、「2」を「E」に置き換えた場合、データシートにはOFF-(ON) と記載されていますが、その意味は説明されていません。

ポイント:スイッチの動作が括弧で示されている場合は、モーメンタリタイプを示します。

つまり、OFF-(ON) は、スイッチを離すとOFFに戻る、いわゆるモメンタリONを意味します。これに対してOFF-ONは、スイッチが切り替わり、再度押されるまでONのままであることを意味します。これは、PA412C1100 はオルタネイトトグルスイッチであることを意味します。この表記法を理解することは、他のバリエーションを比較したり、選択したりするのに役立ちます。




オリジナル・ソース(English)