정의에 따르면, 부하의 저항 또는 복소 공액(complex conjugate)이 전력원과 일치할 때 부하로 최대 전력이 전달됩니다. 저항이라는 용어는 보통 직류(DC) 부하에 사용되며, 교류(AC)에서는 인덕터나 커패시터와 같은 무효전력(reactive) 소자를 반영하기 위해 임피던스라는 용어가 사용됩니다.
우리가 여기서 다루는 것은 정리(theorem)라는 점을 기억해 두십시오. 최대 전력 전달 정리(Maximum Power Transfer Theorem)는 피타고라스의 정리만큼이나 확고하고 신뢰할 수 있습니다. 두 정리 모두 일정한 가정을 전제로 하여 수학적으로 도출된 결과입니다. 피타고라스 정리는 평면 기하학에서만 성립하며 곡면에서는 적용되지 않습니다. 이와 마찬가지로, 최대 전력 전달 정리는 전력원의 저항이 부하 전류에 따라 변하지 않는다는 것을 전제로 합니다.
이 부분은 이미 알고 계셨을 겁니다. 그렇다면, 속설은 뭘까요?
속설은 응용에서 비롯됩니다. 예를 들어, 그림 1에 나오는 구형 발전기에는 권선 저항과 인덕턴스가 모두 존재 합니다. 논의를 위해, 발전기의 권선이 1Ω의 저항과 1Ω의 리액턴스(유도성) 성분으로 직렬 연결되어 복소 임피던스가 (1 + j1) Ω인 것으로 가정해 보겠습니다.
최대 효율을 얻기 위한 가장 적절한 부하 임피던스는 무엇일까요?
혹시 (1 - j1) Ω이라고 하셨나요?
그림 1: 오래된 발전기의 사진.
기술 팁: 전자공학을 처음 접하는 분이라면, (1 + j1) Ω과 같은 복소 임피던스가 낯설 수 있습니다. 지금은 j(허수) 성분은 무시하십시오. 간단하게, 직류 회로이고 1 Ω 저항만 있다고 가정해 보시기 바랍니다.
응용에서 비롯된 속설
네라고 대답했다면, 함정에 빠진 것입니다 - 우주선에 대한 얘기에서 타이어를 논하는 것과 같습니다.
네, 맞게 읽으셨습니다. 최대 전력 전달 정리와 발전기의 효율성을 함께 이야기한다는 것은 바이어스 타이어와 우주선과의 관계랑 같다고 할 수 있습니다. 관련이 있을 수는 있지만, 자연스럽게 같은 대화에서 등장할 주제는 아닙니다. 효율이 최대 전력 전달 정리와 어떻게든 관련이 있을 것이라고 가정하는 것이 속설입니다.
그러나 이는 사실과는 무관합니다.
최대 전력 전달 정리는 발전기에서 전력의 반이 소모되고, 나머지 절반이 부하로 전달되어 유용한 일을 수행한다고 가정합니다. 이런 형편없는 50% 시스템 효율이 발전기의 권선을 녹여버릴 수도 있습니다! 우리가 원하는 것은 높은 시스템 효율이며, 이는 발전기 권선 저항이 부하 저항에 비해 무시할 수 있을 정도로 작아야 한다는 것을 의미합니다. 기술적으로는, 발전기 내 I^2R 손실을 최소화하는 것이 목표입니다.
기술 팁: 대화에 시스템 효율이 포함된다는 것은 발전기 내부의 전력 손실을 최소화한다는 것을 의미합니다. 이상적인 환경에서, 모든 기계적 축 마력(shaft horsepower)은 전기 에너지로 변환됩니다. 이는 발전기 효율(그리스 문자 η)이 1, 즉 100%라는 의미입니다. 그러나 실제 발전기의 효율은 약 95% 수준입니다.
참고로, 초효율(over-unity) 개념에 현혹되지 않길 바랍니다. 이런 허구의 영구 기관은 열역학 법칙을 위반한 것입니다.
교과서의 저자들은 왜 최대 전력 전달 정리를 좋아할까요?
교과서의 저자들이 교류 주제를 직류 주제 위에 겹쳐 설명하는 것을 본 적이 있나요? 이는 마치 나선형으로 돌면서 상승하는 학습 형태와도 같습니다. 직류 주제를 한 바퀴 돌고 나면, 다시 출발점으로 돌아오지만 한 단계 더 높은 수준에 올라와 있는 것입니다. 이어서 교류 주제를 한 바퀴 돌고 나서 아래를 내려다보면 익숙한 직류 주제들이 눈에 들어옵니다. 이런 방식은 계층적 접근 방식으로, 교류 주제를 탐구하면서 동시에 직류 주제를 반복 보강하게 됩니다.
개인적으로, 최대 전력 전달 정리가 직류 주제에는 다소 어울리지 않는 개념이지만, 교류 학습 과정을 향상시키기에는 딱 알맞다고 생각합니다. 교류 관점에서 이 정리는 직렬 공진 개념과 함께 커패시터와 인덕터에 관련된 복소수(허수) 수학을 다져 주는 역할을 합니다.
저의 더 높은 수준으로의 학습법에 대한 비유에 동의하신다면, 아마 최대 전력 전달 정리가 때로는 직류 학습 과정에 다소 인위적으로 끼워 넣어져 있다는 점에도 동의하실 것입니다.
또한, 효율은 직류 학습 과정에서 초기 주제라는 것도 알고 계실 겁니다. 제 생각에는, 이런 혼란한 학습 과정에서 이 개념이 잊혀져 버리곤 합니다. 그래서 학생들은 증폭기(A, AB, B, C급) 또는 이번 글에서 다룬 발전기와 같은 전기기계 시스템을 접하기 전에는 이 개념을 제대로 인식하지 못합니다. 이로 인해 이 글에서 다루는 정리와 속설에 대한 오해가 생기게 되는 것입니다.
최대 전력 전달 정리는 언제 적용하나요?
명백하게도, 최대 전력 전달 정리를 발전기나 배터리와 같은 전력 시스템에 적용해서는 안됩니다. 이러한 응용 분야에서 우리가 원하는 것은 부하 저항에 비해 매우 낮은 내부 저항입니다. 그래야 최대 전력 전달 정리를 적용하면 얻을 수 있는 고작 50%와는 비교 되지 않을 정도로 높은 수준으로 시스템 효율을 높게 유지할 수 있습니다.
최대 전력 전달 정리를 직접적으로 적용하는 경우는 드물며 주로 특수한 분야에 국한됩니다. 가장 먼저 떠오르는 대표적인 예가 통신 시스템입니다.
아마도 가장 좋은 예는 저전력 시스템입니다. 예를 들어, 라디오 안테나를 생각해 보십시오. 각 안테나 및 연결된 전송선은 수신된 미세한 라디오 신호를 특정 임피던스로 전달하도록 설계됩니다. 50Ω 종단이 가장 일반적인 방식입니다. 이 응용 분야에서는, 안테나에서 수신기의 프리앰프까지 최대 전력을 전달할 수 있도록 시스템을 최적화합니다.
반례로, 하이파이 오디오 시스템의 스피커를 생각해 보십시오. 가끔 사람들은 스테레오 시스템을 가리키며 앰프가 특정 스피커 임피던스(예: 8Ω)와 맞아야 한다고 말합니다. 전력 전달 관점에서는 맞는 말이지만, 최대 전력 전달 정리의 응용 사례가 결코 아닙니다. 실제로는 앰프의 임피던스가 스피커보다 수십 배 이상 낮다는 것을 알고 있습니다. 그렇지 않으면 낮은(제어되지 않은) 댐핑 팩터로 인해 스피커의 동작 특성이 소리에 영향을 미쳐 "흐릿한 소리(squishy sound)"가 납니다.
글을 맺으며
최대 전력 전달 정리는 특히 교류 해석에 있어 탁월한 학습 도구입니다. 이 정리는 복소수(허수) 수학에 대한 이해를 강화시켜주고, 커패시터 및 인덕터 특성에 대한 이해 또한 다져줍니다.
하지만, 이 개념은 종종 우리의 사고 속에서 왜곡되어 전력 시스템에 잘못 적용되곤 합니다. 현실 세계에서는 효율이 지배적입니다. 그게 전부입니다. 따라서 최대 전력 전달 정리는 저전력 시스템에 국한되어 적용됩니다. 이를 통해 우리는 저전력 시스템에서 최대 전력을 뽑아 쓸 수 있습니다.
감사합니다,
APDahlen
관련 정보
다음 링크를 통해 관련된 유용한 정보를 확인해 보시기 바랍니다:
저자 소개
미합중국 해안경비대(USCG) 소령(LCDR)으로 전역한 Aaron Dahlen은 디지키에서 애플리케이션 엔지니어로 근무하고 있습니다. 27년간의 군 복무 동안 기술자 및 엔지니어로서 쌓아온 그 만의 전자 및 자동화에 대한 지식은 12년간의 교단을 통해 (상호 연계되어) 더욱 향상되었습니다. 미네소타 주립대학, Mankato에서 전기공학 석사(MSEE) 학위를 받은 Dahlen은 ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology, 미국 공학 기술 인증 위원회) 공인 전기공학 과정을 가르치고, EET(Electrical Engineering Technology, 전기공학 기술) 과정의 프로그램 조정관으로 일했으며, 군 전자 기술자에게 부품 수준의 수리에 대해 가르쳤습니다. 미네소타 주 북부의 집으로 돌아와 이런 류의 연구와 글쓰기를 즐기고 있습니다.