ヒューズは、過負荷や短絡などの過電流状態が発生したときに回路を保護する一般的な感温デバイスです。 それは、過大な電流によって引き起こされる過度の温度による溶融と回路の断線によって、より敏感なデバイスを通る電流の流れを遮断します。 それでは、特定の電流条件下で特定のヒューズが断線する速度をどのように決定できるのでしょうか。
これには、ヒューズの時間-電流特性が役立ちます。 たとえば、Littelfuseの19 383シリーズ-TR5®タイムラグ300V定格ヒューズは、以下のグラフに示すような時間-電流特性を持っています。
平均 時間-電流曲線
この時間-電流特性チャートは、ヒューズがさまざまなレベルの過電流状態に応答する速さを示しています。 すべてのヒューズでは、時間と電流は反比例の関係にあります。 過電流が増加すると、断線までの時間が減少します。 簡単に言えば、過電流の問題が顕著であるほど、ヒューズはより速く断線します。
一般に、これらのグラフは上記のように両対数目盛で表示されます。
特定の電流条件下でヒューズがどのくらい速く断線するかを、この情報から説明できます。まず第一に、十分な速さで、ヒューズを使用している敏感で高価な電子機器を保護することを確実にします。 または、この情報から、誘導性突入電流にさらされても断線しない適切な遅延ヒューズを選択することができます。