DigiKeyで販売している一般的なDCブラシレスファン(BLDC)について、よく寄せられる質問の1つに、「なぜほとんどのファンにはコネクタがあらかじめ取り付けられていないのでしょうか」というものがあります。既存機器の修理を行っている多くの人々は、修理を簡単にするために、現在使用しているものと同じコネクタを備えたファンを探しています。そのため、どのようにすればコネクタを取り付けることができるのか、あるいはなぜコネクタを別途取り付ける必要があるのかを知りたいと考えています。
これらのファンは、一般的にコネクタが取り付けられた状態で販売されていません。なぜなら、これらは民生機器用途のみに使用されるわけではないからです。これらの多くは、他の機器に組み込むために組み込みメーカーによって購入されており、それらの機器には独自のコネクタ接続方法が必要になります。しかし、多くの場合、簡単な工具を使用して、修理に必要なコネクタをこれらのファンに自分で取り付けることができます。必要なコネクタの種類については、一般的なファンのコネクタをご覧ください。
shawn_adams DigiKey Employee
DigiKeyでは、コネクタがあらかじめ取り付けられているファンも多数取り扱っています。こちらで確認できます。
DCブラシレスファン(BLDC) | ファン、ブロワ、熱管理 | DigiKey
さらに絞り込むには、検索フィルタの「終端」(以下を参照)でコネクタの種類を選択してください。ただし、ご使用の用途に適合するかどうかは、各製品のデータシートで寸法などの情報をご確認ください。