TT_Electronics Verified Supplier Rep
このホワイトペーパーでは、電力システムの設計者に向けて、過酷な電力インフラ環境において25年間の使用を想定して設計された光アイソレーション部品を選定、計算、および保守するための実践的なフレームワークを提供します。
-
光アイソレーションの基礎
ガルバニック絶縁がいかにして性能向上の鍵となる重要な技術へと進化してきたかを解説するとともに、光結合のメカニズムの詳細を解説し、5種類の光検出器について、それぞれの産業用途との対応を示した比較を示します。 -
CTRの計算とワーストケース設計
実際の動作条件における電流伝達比(Current Transfer Ratio:CTR)の計算方法を説明します。また、公称CTRが200%のデバイスが実際の使用環境では129.2%まで低下し得ることを示す計算例を掲載しています。 -
信頼性とLEDの経年劣化メカニズム
長期的なCTR劣化を予測するためのBlack Formula、フォトカプラの長寿命化のためのFive Pillars、および25年の使用期間における2σワーストケースの母集団を考慮した設計方法について説明します。 -
高度なアプリケーションと規格適合
SiC/GaNワイドバンドギャップデバイス用ドライバの要件、統合型スマートゲートドライバの比較、およびIEC 60747-5-5、部分放電試験、絶縁規格について平易な言葉で解説します。