rick_1976 Applications Engineer
照光式スイッチを選定する際には、スイッチの接点定格電圧と、照光機構を駆動するために必要または適切な電圧との間には、明確な関係がないことを理解しておくことが重要です。
DigiKeyのウェブサイトに掲載されているスイッチ製品ファミリの多くには、ACおよびDCの定格電圧に関するフィルタがあります。これらの定格電圧は、デバイスの接点が遮断できる電圧を示すものであり、内蔵された光源を駆動するために適切な電圧とは関係ありません。
照光オプションを備えたスイッチ製品ファミリでは、フィルタ項目をさらに見ていくと、通常は「Illumination Type, Color(照光タイプ、色)」および「Illumination Voltage (Nominal)(照光電圧(公称)」という列があります。これらの属性は、使用されている照明技術を示すとともに、それらを適切に駆動するために必要な条件を把握する手がかりとなります。
白熱電球光源は、従来の電球を小型化したものであり、動作も同じです。表示されている公称電圧の電源に接続すると点灯します。電圧を高くすると明るさは増しますが寿命は短くなり、電圧を低くすると明るさは低下しますが寿命は長くなります。
LED光源は表示用LEDを使用したものであり、他の同種のデバイスと同様に駆動されます。最も一般的には、直列抵抗を追加して駆動されます。スイッチによっては、このような抵抗を内蔵しているものと、内蔵していないものがあります。その違いは、照光電圧の値が単一LEDの順方向電圧として一般的な範囲(色によって約1.5~3V)であるか、それとも5V以上など一般的な電源電圧に近い高い値であるかによって判断できます。
ネオン光源はガス放電ランプの一種であり、点灯するには比較的高い電圧が必要で、点灯後は電流を制限するための直列抵抗が必要です。スイッチに組み込まれる場合、この抵抗はほとんどの場合内蔵されています。このようなデバイスは、商用AC電源のスイッチング用途で使用されることが最も一般的です。
すべてのデバイス特性については、メーカーのドキュメントを使用して確認してください。DigiKeyのウェブサイトに掲載されている製品情報は、継続的に情報を集約、更新しながら作成しているため、誤りが含まれる可能性があり、その内容は保証されません。