入力が入力コモンモード電圧を超えると、オペアンプ出力に、出力位相反転と呼ばれる問題が発生することがあります。 これは通常、オペアンプの内部ステージの1つが、十分なバイアス電圧がなくなりオフになる場合です。 これにより、以下に示すように(電圧フォロアで)入力がコモンモード電圧範囲に戻るまで、出力電圧は反対の電源レールにスイングします。 入力は依然として電源電圧レール内にあるとしても、指定されたコモンモード制限を上回ったり下回ったりしていないか注意してください。

位相反転は、オペアンプがユニティゲイン電圧フォロアとして構成されている場合によく発生します。 反転モードでは、両方の入力が一定で接地(または一部の単一電源アプリケーションでは中間電位)されているため、位相反転は大きな問題ではありません。
位相反転を回避するには、回路を設計する前に、データシートの注意事項を確認してください。いくつかの製品では 「主な特長」の表で記載されているものもありますが、仕様の表では必要な項目ではありません。 たとえば、以下のAnalog DevicesのAD8625、AD8626、AD8627のオペアンプのデータシートは、「主な特徴」と「絶対最大定格」を示しています。 これらのオペアンプは、+ 5Vの単一電源で動作する場合、0V〜+ 3V(最大)の入力電圧範囲を持っています。 したがって、データシートに「位相反転なし」と記載されている場合、+ 3V〜+ 5Vのコモンモード領域で出力が位相反転を示さないことを意味します。