ここ数週間、555タイマが非安定モードでどのように動作するかを詳しく調べるDKRedプロジェクトに取り組んでいます。この過程で設計上のさまざまな細かなポイントを数多く学んだため、いくつかの記事を投稿する予定です。この記事では、プロトタイプの開発段階で私が犯したミスについて説明します。
設計の目的とパラメータ
-
1Hz~60Hzの周波数可変発振器を製作する
経験上、60Hzで点滅するLEDは、高速度カメラを使わないと点滅しているかどうかをほぼ判別できません。1Hzは1秒に1回の点滅です。 -
NE556N デュアルタイマを使用する
-
動作状態を視覚的に確認するためのLEDを追加する
関連資料
参考情報として、関連資料を以下に示します。
555タイマカリキュレータ
555タイマカリキュレータの説明動画
簡単なLED点滅回路
想定と異なる動作
このタイマのデータシートには、非安定動作の周期を計算する式として、一般的な式を少し修正したものが記載されています。
![]()
Texas Instrumentsは部品選定の参考情報を提供していなかったため、まずは50µFが適切だろうと仮定しました。この場合、Raは約250Ω、Rbは約110Ωとなりました。(すべての値が正になるように調整する必要があります。RaとRbの式をそれぞれ立ててください!)
非安定動作の回路構成に従ってすべてを接続したところ、LEDの点滅が60Hzよりも明らかに遅いことに気付きました。経験上、交流電圧でLEDを点灯させることはできますが、その場合は60Hzで点滅します。この点滅は肉眼ではほとんど確認できません。そこで、実際に測定することにしました!下の矢印をクリックすると、最初のプロトタイプで取得したオシロスコープのデータを確認できます。
オシロスコープのデータによる確認
私の机には、B&K Precisionの 2190E があります。以下に、圧縮してまとめたCSVデータのスクリーンショットを示します。
1周期分を拡大してみましょう。
555タイマICのデータシートには、T_High(Highレベルの期間)とT_Low(Lowレベルの期間)を求める式が記載されています。THの計算値は約0.402s、TLの計算値は約0.392sになるはずです。測定したTHは計算値に近いものの、TLには多少のずれがあります。このずれは「60Hz」側でさらに顕著になります。実際には、オシロスコープで算出された周波数は約30Hzにすぎませんでした。
この場合、THの計算値は約0.0139s、TLの計算値は約0.0043sです。THは計算値に近い一方、TLは大幅にずれており、そのずれは約318%にもなります!
何が起きているのでしょうか?
最初は「タイマが正常に動作していないのではないか?」と考えました。しかし、部品選定には、私が思っていた以上に多くの考慮事項があることがわかりました!計算とプロトタイプ基板上の配線を再確認しましたが、何が起きているのか理解できませんでした。今回は、トラブルシューティングに役立つ情報源としてAIチャットボットを利用しました。問題を解決するように依頼するのではなく、何が起きている可能性があるのかを質問しました。AIはさまざまな仮説を立てますが、その情報には正しいものと誤ったものが混在する場合があります。一方、資料を探すように依頼した方が役立つこともあります。今回は、Philipsが作成したAN170というアプリケーションノートを見つけることができました。アプリケーションノートがどのようなものかわからない場合は、特定の部品を詳しく掘り下げ、データシートには記載されていない設計上の詳細まで解説している技術資料と考えてください。通常、情報の出典となった多数の参考資料も記載されています。特に重要なのは、6ページの 「外付け部品の選定(Selecting External Components)」 の項目にある抵抗Raに関する注意事項です。(下のネタバレ表示をクリックせずに見つけられるか試してみてください!)
簡単に説明すると、内部回路の放電用NPNトランジスタQ14に、過大な電流を流していたのです。電流が上限値に近づくと、Vce(sat)が上昇します。電圧降下が大きくなると、その分実質的に「抵抗」成分が増え、これがタイミング誤差を引き起こします。詳しく知りたい場合は、下の矢印をクリックして説明をご覧ください。
Vce(sat)の上昇によって動作周期が長くなる理由の詳細な説明
アプリケーションノートによると、理想的な条件では、タイミングコンデンサCTは基本的に最大でVccの2/3まで充電され、Vccの1/3まで放電されます。Q14(DISCHピン)に流れる電流を求めるには、RaとRbを流れる電流を把握する必要があります。Raは常にVccに接続されているため、Raを流れる電流は一定値になります。
![]()
コンデンサの充電中は、放電ピンのトランジスタはまだオンになっていません。したがって、コンデンサを充電するための電流は基本的に「無視」できます。コンデンサがVccの2/3まで充電されると、スレッショルドピンが動作し、放電用トランジスタがオンになります。
![]()
放電ピンに流れる電流には、RaとRbの両方を流れる電流を含める必要があります!その合計は50.27mAになります!これはQ14の最大電流にかなり近い値です。問題は、Q14の特性がわからないため、どの程度の抵抗が加わるのか不明なことです。しかし心配はいりません。この値は測定によって求められます!
Vceの測定方法
このトランジスタはコンデンサの放電中にのみオンになることがわかっているため、出力信号の立ち下がりエッジをオシロスコープのトリガとして使用できます(両者は1対1で対応しています)。解析したい側の出力にオシロスコープのプローブを接続し、これを「トリガ」とします。もう一方のオシロスコープのプローブは、放電ピンとグランドの間に接続し、そのピンの電圧を測定します。
放電ピンの電圧が0Vに遷移する際、完全には「0V」まで低下していないことに注目してください!これは重要なポイントです。以下に拡大画像を示します。
カーソルを追加し、放電ピンの電圧がピークになる位置で測定しています。測定値は2.34Vです。この値が、この動作条件での「Vce(sat)」に相当すると推定できます。
抵抗値の算出
この2.34VをQ14に流れる電流で割ることで、追加される実質的な「抵抗」成分を近似的に求められます。その値は44.40Ωです。
新たな下限電圧
通常動作では、発振器の「下限」電圧は実質的に0Vになると予想されます。TLの式にある0.693がどこから来るのか疑問に思った方もいるかもしれませんが、これはコンデンサの充電特性から導かれる値です。以下の式をご覧ください。

しかし、この条件では、下限電圧はもはや0Vではありません!その値を計算する方法が必要です。ここでは、求めた抵抗値とRbを使い、Q14を分圧回路のように扱って新たな電圧を計算できます(Rbは放電抵抗であり、現時点ではRaを考慮する必要はありません)。

つまり、係数はもはや0.693ではなく、次のように変わります。

新しいTLの計算式は以下のとおりです。
![]()
この式で計算すると、TLは私の測定結果に近い約0.0153sになります。
注:2つ目のプロトタイプでRaの最小値を5kΩに設定した際も、抵抗器とコンデンサの種類は変更しませんでした。抵抗値の変更により、電解コンデンサの容量は2.2µFに減少しました。
再設計と評価
新しい回路図を以下に示します。
新しい設計について、オシロスコープで測定した結果を以下に示します(違いがより顕著に現れるため、比較用として周波数の高い側の結果のみを示します)。
オシロスコープに表示された周波数は59.5Hzです。THの計算値は0.0117sで、測定値は0.0112sです。TLの計算値は約0.0041sで、測定値は0.004sです。誤差はわずか2%です。結果が示すとおり、原因はデバイスの不具合ではなく、私の仮定の誤りでした!
最後に、確認のため、比較対象となる正常な放電電圧の波形を以下に示します。
出力電圧の最小値は、放電電圧の最小値と一致しています。
自分で試してみませんか?
この記事と同様の内容を、Maker.io | Powered by DigiKeyのブログ記事として執筆しました。こちらをクリックしてご覧ください。まずはプロトタイプ基板上に回路を組み立て、記事に沿って試すことができます。PCB開発と部品選定について多くのことを学んだので、今後もこのテーマに関する記事を投稿する予定です。