これは答えるのが難しい質問です。 技術的には、単一のツェナーダイオードは双方向に導通しますが、ツェナーダイオードの機能は単方向であるため、単方向と呼ばれます。 双方向ツェナーダイオードも存在しますが、これらのデバイスは、実際には2つのダイオードを使用して作られています。
これは Littelfuse がツェナー型 TVS ダイオードの SMAJ シリーズ で提供している機能図を見ればわかります。

SMAJ5.0A と SMAJ5.0CA を見てみると、SMAJ5.0CAが双方向性の部品であることを除いて、電気的な仕様はすべて同じです。また、2つの部品にはマーキングにも違いがあります。最も顕著なのは、単方向性部品のカソードを示す線です。