さまざまな金属の酸化の除去

銅:
ときどき、バスバーの銅の部分の酸化を除去する方法について質問を受けることがあります。裸の銅の酸化は珍しいことではありませんので、ここでは手作りの酸化除去剤のレシピをご紹介します。

必要なもの:

  • 小麦粉
  • お酢
  • 柔らかい布

除去しようとしている酸化の度合いによって、計量するツールが違ってきます。最良の結果を得るには同じ比率で使用してください。塩1/4(カップ、大さじ、小さじなど)、小麦粉1/4(カップ、大さじ、小さじなど)、そして、お酢を十分に混ぜてとろみのあるペースト状にします。柔らかい布(私はマイクロファイバーを使用しています)を使用して、銅の表面にペーストをこすります。酸化が除去されるまでバフをかけます。ぬるま湯ですすぎ、よく乾かします。バスバーは裸銅であるため、性能に影響を与えることはありません。

ステンレス鋼:
GE Appliancesによると、 「ステンレス鋼のクロムは、大気中の酸素にさらされると、酸化クロムと呼ばれる目に見えない薄い層を形成します。...この層がダメージを受けると、ダメージを受けた部分の表面に錆が発生します。

必要なもの:

  • 重曹
  • 歯ブラシ
  • 柔らかい布、またはペーパータオル。

水2カップに大さじ1の重曹を混ぜます。重曹液を歯ブラシで錆びた汚れに擦り付けます。重曹は非研磨剤であるため、それは優しくステンレス鋼から錆の汚れを取り除きます。重曹液でサビをコーティングした後は、すすぎ、濡れた布やペーパータオルで拭き取ります。

他にも様々な金属の錆を酸で落とす方法をいくつかご紹介します。
常に最初に小さなエリアで試してみて、この方法で損傷(不具合)が起きないことを確認します。

  • リンゴ酢に錆を一晩浸します。新鮮な酢ですすぐか、しわくちゃにしたアルミホイルでこすり落とします。

  • 錆にレモン汁かライム汁を振りかけ、食卓塩を少し加えます。15~30分ほど浸します。アルミホイルで混合物をこすり落とします。錆の程度によっては、一晩、この混合物に浸しても結構です。

  • 錆をコカコーラに浸すと、酸性成分が金属の錆を落とします。




オリジナル・ソース(英語)