密閉型鉛蓄電池のクロスを探すとき、見つけにくい仕様の一つに端子サイズがあります。電池の仕様を記載するときに、このサイズをデータシートに記載していなかったり、F1またはF2を単に記載するだけというメーカーが多くあります。
F1は.187インチ幅の端子で、F2は.250インチ幅の端子のことです。
それでもまだ分からない場合、何か見つける手段はあるでしょうか? 最も簡単で正確な方法として、交換する古いバッテリをお持ちなら、タブの幅を測ることができます。バッテリが入手できない場合は、2つのサイズの間で変換できる アダプタ もご用意しています。522-1019-ND は187 インチを.250 インチに変換します。また、522-1020-ND は.250 インチを.187 インチに変換します。


また、ナットとボルトのスタイルを採用し、.250 インチタブを追加できる 522-1021-ND もあります。