はじめまして、
直線性の許容範囲の説明を探しています。
これが意味するのは、ポテンショメータの移動のどの時点でも、理論的な直線値からの偏差は許容範囲に応じて+/- x%になるということだと思います。
許容範囲で区切られた直線のトレンドラインを中心とした散布図のようなものです。
これは正確ですか?
よろしくお願いします。
Jim
Robert_Fay TechForum Lead
直線性の許容範囲は、抵抗値の範囲の下から上までの直線の許容曲線を指します。抵抗値の許容範囲は、その範囲の全体的な値と関係があるでしょう。
PaulHutch
直線性には4つの異なるバージョンがあるため、ほとんどの高精度ポテンショメータ(2%より優れている)では実際には少し複雑です。したがって、ポテンショメータの仕様と測定値については、Variable Resistive Components Institute(VRCI)の公式規格を参照する必要があります。 http://www.alliantech.com/pdf/technique/norme_potentiometre.pdf
公式規格は非常に読みにくく、完全に理解するのは難しいものですが、幸いにもBournsが作成したハンドブックがあり、はるかに理解しやすい言語ですべて説明されています。適合性と直線性(conformity and linearity)のセクションを参照してください。