u.FL、UMCC、IPEXなどさまざまな商品名で知られる超小型同軸コネクタは、限られた形状でRF接続を必要とする小型電子機器に広く使用されています。お客様から、ケーブル長や構成をカスタム化するため自分でケーブルを終端できるよう、コネクタ単体での提供を求められることがよくあります。しかし、これらのコネクタは通常、未終端の状態では提供されていません。これはなぜでしょうか?
これらのコネクタが未終端製品として販売されていない理由は、市販の工具では適切な終端処理を施すのが容易ではないためです。そのサイズが非常に小型であり、同軸ケーブルとして適切な終端品質を確保するために必要な精度から、終端処理には専用の工具と専門的な訓練が必要になります。これらを単発の製造のために準備するには、コストと時間の両面で現実的ではありません。通常、そのような加工能力をすでに備えているメーカーに問い合わせ、カスタム製品として対応してもらうか、プロジェクトの規模がカスタム製品を作るほど大きくない場合には、市販品で最も近いものを選んで対応する方が現実的です。