質問:
リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
回答:
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
解説:
ケースの表示
G2Rの事例でリレーの表示内容を説明します。
ワンポイントアドバイス
リレーの電圧仕様を複数使用される場合は、ケースに表示している電圧を確認してご使用ください。
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10008