저항 전압 계수란 무엇일까요?
VCR은 지정된 전압 범위에 걸쳐 인가되는 전압에 대한 저항의 변화로 정의됩니다. 이는 다양한 전압에서의 저항 값의 안정성을 의미합니다. 저를 포함한 여러분들은 VCR이 존재하는지 조차도 몰랐을 수 있지만, 모든 저항은 전압에 대해 어느 정도의 불안정성을 가지고 있습니다. 전압 레벨이 안정적이거나 조정된 전압이어서 예측 가능한 응용 제품의 경우, VCR은 문제가 되지 않습니다. 전력 공급 시스템 또는 시험 장비와 같은 응용 제품의 경우, 전압의 변화가 용납할 수 없는 저항 값의 변화를 초래할 수 있습니다.
VCR 효과를 어떻게 최소화하나요?
올바른 저항을 선택하고 VCR에 영향을 미치는 요인을 이해함으로써, VCR을 최소화할 수 있습니다. 표준 후막 증착 공정을 이용하는 저항은 직접 묘화 공정(direct writing process)을 이용하는 저항보다 VCR이 더 나쁠 것입니다. 이는 저항 선명도(resistance definition)의 개선 및 에지 효과(edge effect)의 감소 때문입니다. 실제로 저항의 크기가 클수록 VCR은 더 좋아지는데, 이는 낮은 옴 값을 가지는 물질을 높은 저항 값을 얻기 위해 사용할 수 있기 때문입니다. 아래 예시는 Stackpole사의 UHV 계열 칩 저항의 다양한 케이스 크기에 따른 전형적인 VCR입니다.
저항을 제조할 때, 저항 값을 지정된 공차 내로 조정하기 위해 레이저 또는 기계를 사용한 트리밍 공정이 보편적으로 사용되며 저항 공차는 일반적으로 1% 이하입니다. 그러나 제조 과정에서 저항 소자를 트리밍하면 저항의 VCR에 악영향을 미칠 수 있습니다. 후막 칩 저항의 경우, 트리밍 후 후막 재질이 식기 때문에 저항 소자 보정을 위한 이 트리밍은 미세 균열을 초래할 수 있습니다. 이 미세 균열은 기생 임피던스의 변화, 전기 노이즈의 증가 및 VCR의 증가로 이어집니다.
영문 원본: The effect of Voltage Coefficient of Resistance (VCR)