Was bedeutet Oberflächenmontage, mit benetzbarer Flanke ?

Robert_Fay TechForum-Leitung
Vor kurzem haben viele der Produktkategorien auf der Digi-Key-Website eine neue Befestigungsart für die Oberflächenmontage hinzugefügt, die benetzbare Flanke. Dies ist zwar kein brandneuer Montagetyp, aber mit dem jüngsten Wachstum in der Nutzung und den Anfragen ist es das erste Mal, daß wir es als eine andere Montagemöglichkeit bezeichnen.
Was ist eine benetzbare Flanke? Eine benetzbare Flanke bezeichnet ein bestimmtes Design, bei dem die Montagekante eines IC‘s eine Verrundung aufweist, mit der Sie sehen und testen können, ob eine ordnungsgemäße Verbindung auf einem Pad hergestellt wurde, das nach dem Verlöten auf einer Platine größtenteils nicht sichtbar ist. Dies hilft bei der Inspektion von Paketen wie QFN‘s mit AOI (Automated Optical Inspection).
In einem kürzlichen Training mit Allegro MicroSystems wurde ich darüber informiert, daß der Antrieb für benetzbare Systeme aus der Automobilindustrie kommt, jedoch wächst und sie beginnen, Anwendungen in anderen Bereichen zu sehen. Daher werden Sie mit dieser Option in Zukunft weitere Produkte sehen.
Schauen wir uns die Teile an. Das erste Bauteilbeispiel ist SN65HVD75DRBR Texas Instruments | Integrierte Schaltungen (ICs) | DigiKey Marketplace.

Dies wäre ein Standard-8-VDFN-Paket.
Werfen Sie nun einen kurzen Blick auf dieses Teil TCAN1042GVDRBTQ1 Texas Instruments | Integrierte Schaltungen (ICs) | DigiKey. Diese Integrierte Schaltung hat auch die Option benetzbare Flanke. Wenn Sie sich das Bild genau ansehen, sehen Sie die Rille an der Längskante des Bauteils mit den Lötflächen.

Dieses Diagramm aus den Verpackungspublikationen von Allegro Micro Systems zeigt, wie mit der Platine eine feste Leiste gebildet wurde und dank des Designs optisch inspizierbar ist (AOI – Automated Optical Inspection).

In den Blog-Bildern unten haben wir AOI-Bilder geteilt und hinterlegt, warum Sie benetzbare Flanken verwenden möchten. Sie können mit der vergrößerten Fläche sehen, wie die Inspektion und Prüfung viel einfacher ist als die Standardverpackung.
Vereinfachen Sie die automatische optische Inspektion dank Paketen mit benetzbaren Flanken, siehe den ursprünglichen blog im Engineer-2-Engineer Forum von Texas Instruments: Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks

Allegro Current Sensor 06-Mar-2019
11 MONATE SPÄTER

chris_dillman DigiKey Mitarbeiter
Liste der Bauteile mit benetzbaren Flanken, die wir aktuell führen:
Suche nach Elektronik-Komponenten mit wettable flank | DigiKey Electronics
3 JAHRE SPÄTER

Eine weitere gute Englische Ressource von E2E.TI.com/Blogs ist:
The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications