절연 전압은 응용 분야에 적합한 AC/DC 컨버터를 선택함에 있어 중요한 요소이므로, 디지키 웹사이트에서는 파라미터 검색을 할 수 있도록 이 값을 일반적으로 표기하고 있습니다.
이 절연 전압은 입력-출력 간의 절연 전압이라고도 하며, 입력과 출력 간에 전기적 절연을 유지하면서 컨버터에 가해질 수 있는 최대 전압을 나타냅니다. 따라서 절연 전압은 단지 몇 초만 지속되는 높은 과도 전압을 견딜 수 있는 절연체 능력의 척도라고 할 수 있습니다.
Hipot(High Potential, 고전압) 시험은 AC/DC 컨버터의 절연 전압을 시험하는 대중적인 방법입니다. 예를 들어, Artesyn Embedded Power의 LPS100-M 계열 규격서에는 입력-출력간 절연 전압이 4000VAC로 기재되어 있습니다.
다음 도표와 같이 Hipot 시험을 설정할 수 있습니다:
간단히 말해, Hipot 시험은 제품의 주입력 라인과 섀시 또는 2차 출력 간에 고전압을 인가한 다음, 컨버터의 절연을 통해 발생하는 누설 전류를 측정하는 방식으로 수행됩니다.
영문 원본: AC/DC Converter Hipot Test