この記事では、Alchitry Au V2 FPGA用のAlchitry FPGA V2 Brブレークアウトボード接続プラットフォームである評価拡張ボードについて、想定される質問に回答し、任意の回路をこの拡張ボード上に実装する際に回路図を用いて容易に作業できるよう、詳細に説明します。このプラットフォームについては前回の記事で取り上げています。
以下に回路図を示します。
拡張ボードで利用可能なI/Oポートに関する回路図上の該当する部分は以下のとおりです。
拡張ボードのBank Bは、回路図ではJ11、J12、J13およびJ14に対応し、以下に示すようにそれぞれ縦方向の各ラインに対応しています。
同様に、拡張ボードのBank Aは、回路図ではJ7、J8、J9およびJ10に対応し、以下に示すようにそれぞれ縦方向の各ラインに対応しています。
最後に、回路図のJ15およびJ16は、以下に示すように、縦方向に配置されたコントロール(Ctrl)エリアに対応しています。
JTAGインターフェース信号は、TMSが43ピンに、TCKが45ピンに、TDIが47ピンに、TDOが49ピンに引き出されています。以上より、これらのI/Oポートが拡張ボード上でどのように利用可能になっているかについて、想定される質問を明確にするための詳細な説明を終わります。Alchitry Au V2 FPGA は、取り扱いに優れ、拡張性のある強力なボードであり、DigiKeyで入手可能です。
どうぞ素晴らしい一日を!
この記事はスペイン語でこちらからご覧いただけます。
Este articulo esta disponible en espanol aqui.