AM/FMラジオ用のアンテナを取り扱っていますかとのご質問をいただきましたが、FM局についてはいくつかの候補があります。
AM長波ラジオ
振幅変調(AM)にはいくつかの周波数範囲があり、1つは長波と呼ばれ、148.5kHzから283.5kHzです。 残念ながら、この範囲の周波数に適合するアンテナはありません。 ただし、この周波数範囲は北米では一般的ではありません。
AM中波ラジオ
北米、オーストラリア、およびフィリピンなどでは、異なる周波数範囲が放送に使用されます:525kHzから1606.5kHz(525kHzから1.606MHz)。2つのアンテナがこの低域をカバーしています。https://www.digikey.jp/short/47pbft
FMラジオ
しかし、周波数変調(FM)の周波数範囲に適用できるアンテナはより多く取り扱っています。FMの周波数範囲は88MHzから108MHzであり、Digi-Keyが取り扱っているアンテナのいくつかはこの範囲に該当します。ここでは、適用可能な周波数範囲を持ち、信号を受信する能力を改善できる適切な中心周波数を持つ5つの製品を紹介します:https://www.digikey.jp/short/47pb27。3種類の異なる終端タイプがあります。SMA Mini-DINメス、SMB Fakra、そしてはんだです。SMA Mini-DINはより標準的な接続です。SMB Fakraは次の最も一般的なもので、はんだ終端は3つの中で最も一般的ではありません。
私たちが聴いているラジオ局は、今日の新しいテクノロジよりもはるかに低い周波数で動作します。 私たちが取り扱っているRFアンテナは、この新しいテクノロジをより目指しています。 そのため、FMラジオに使用できるアンテナは多くありません。アンテナを探す前に、使用している周波数の範囲を常に確認してください。オンラインで見つけた一般的な周波数のみをリストしましたが、周波数範囲が異なる場合があります。 探している周波数がパラメータに表示されない場合、アプリケーションに互換性のあるアンテナはありません。