ヘッドフォン設計におけるアクティブノイズキャンセレーション(ANC)

アクティブノイズキャンセレーション(ANC)の背後にある原理は、ノイズキャンセリングデバイスの周囲のノイズを検出し、「逆位相」のノイズ信号を生成して、周囲のノイズを可能な限り低減または排除することです。ヘッドフォンの設計におけるANCには、「フィードバック」と「フィードフォワード」という2つの異なるアプローチがあります。

image

image

  • 「フィードバック」方式は、密閉型のサーカムオーラルタイプ(耳を覆うタイプ)のヘッドフォンシステムで使用されます。このシステムは低周波ノイズのキャンセルに優れていますが、この方式ではバックグラウンドノイズの大部分が排除されるため、着用者は環境内で孤立感を覚えます。

  • 「フィードフォワード」方式では、耳の周りをしっかりと密閉する必要がないため、大きくてかさばるイヤーマフは必要ありません。着用者は自分の環境音を聞くことができ、より自然なユーザーエクスペリエンスを提供します。フィードフォワードは、モバイルデバイスアプリケーションに適しています。

ANCの詳細な技術情報はこちらです。





オリジナル・ソース(英語)