丸型コネクタのご要望をよくお受けしますが、これらの用語は、これらのコネクタやその嵌合相手を探している人にとっては、混乱を招くことがあります。私はこのカテゴリを調査し、用語の明確化にお役に立ちたいと思います。
コネクタタイプ

これらの中には個人的に使用した経験がないものもあります。しかし、ちょっとした混乱を引き起こす原因は分かっています:「レセプタクル/ジャック、オスピン」と「プラグ、メスソケット」のコネクタタイプは、直感ではわかりにくいようです。これを説明する最良の方法は、物理的な金属コンタクト(オスピンまたはメスソケットと呼ばれています)の性別の記述と金属コンタクトを囲むハウジングの性別の記述があるということを理解することです。レセプタクル/ジャックはメスの受け側のコネクタとみなされ、プラグはジャックやレセプタクルに挿入されるオスの嵌合相手とみなされます。プラグとプラグを嵌合させることはできません(コネクタがノンジェンダーに設計されていない限り)。レセプタクル/ジャックの場合も同様です。プラグは、ジャックまたはレセプタクルのいずれかに嵌合します(メーカーによって用語やデザインが変わる場合があります)。
それを示すために、ここで次の例を用います:
1003-1241-ND

このXLRオスピンプラグコネクタは、以下のコネクタとは嵌合しません : SC1013-ND

これらが一致しない理由は2つあります。これらは異なるメーカーの製品であり、また両方ともプラグです。このオスピンプラグの適切な嵌合相手は次のようになります:1003-1242-ND

メスソケットプラグの適切な嵌合相手は次のようになります:SC1014-ND

シェルサイズ - 挿入(インサート)

シェルサイズは、インサート(円形コネクタの内側の部分で、すべてのプラスチック製のナット、バックシェル、シーリングリングなどを除いたもの)のサイズを物理的に記述することになっています。インサートがどのように見えるかの写真と部品の例:https://https://www.digikey.jp/short/zw15zm

シェルサイズが合えば、それらが利用可能などのような設計であっても、非常に多くのコンタクト(電気的接続を行うための金属片)を結合させることができます。残念なことに、インサートのサイズは必ずしもメーカーごとに同じ規格に従っているわけではありません。これは通常、各メーカーが提供している長いカタログデータシートを読んで、シェルサイズが示す数字や文字の内容を理解する必要があります。特殊コネクタの中には、軍用規格で定義されている軍用仕様のシェルサイズで示しているものもあります。
方向

このカテゴリには、センターインサートの物理的な向きに関するすべての情報が含まれており、キーイング(これは、コネクタを一方向にのみ結合させるのに役立ちます)に関する情報を含む場合があります。最も一般的な方向は以下の通りです:
0、0°、N(ノーマル)、キー付き。その他の方向は、使用するアプリケーションによって異なります。もう一度、右上の小さな画像アイコンをクリックして、これらがどのように見えるかを比較してみてください。カタログデータシートには、検索されているシリーズで利用可能な方向が記載されています。
特長

このフィルタには、一般的にコネクタにどのような特殊な部品があるかが記載されています。弊社が提供している各メーカーの製品には、これらの機能が付属品として用意されているシリーズもあれば(ベースパーツには記載されていません)、付属品として用意されていないシリーズもあります。むしろ、デザインに含まれているか、デザインに含まれていないかのどちらかになります。特定のバージョンの丸形コネクタをご希望の場合や、コネクタに追加できるアクセサリについての情報がご必要の場合は、カタログデータシートをご覧になることをお勧めします。
もう一つアドバイスをしますと、パーツの属性リストの下に 「嵌合製品」、「併用製品」、または 「関連製品」があるかどうかを確認してください。この方法は巨大なカタログデータシートを見るよりずっと簡単です。