丸型コネクタに関するFAQ(よくある質問)の一覧です。
専門用語
丸型コネクタのご要望をよくお受けしますが、これらの用語は、これらのコネクタやその嵌合相手を探している人にとっては、混乱を招くことがあります。私はこのカテゴリを調査し、用語の明確化にお役に立ちたいと思います。コネクタタイプ[conn Type]これらの中には個人的に使用した経験がないものもあります。しかし、ちょっとした混乱を引き起こす原因は分かっています:「レセプタクル/ジャック、オスピン」と「プラグ、メスソケット」のコネクタタイプは...
コネクタとコネクタハウジングの関連
Digi-Keyでよくある質問の1つは、「コネクタとコネクタハウジングの違いは何ですか?」です。私たちのシステムでは、ハウジングはコンタクトが付属していないコネクタです。以下に2つの類似した品番の丸型コネクタPT06E-10-6S(SR)-ND と丸型コネクタハウジングAIPT06SE10-6S-SR-LC-ND を示します。ご覧のように、これらはすべて同じ形態ですが、コネクタにはコンタクトが付属しており、ハウジングではコンタクトを別途注文する必要があります。この例では...
クロスリファレンス方法
2つの丸型コネクタをクロスリファレンスする最良の方法は、元の品番を使用することです。例えば、TEの品番HD10-9-96P で説明します。ページを下にスクロールして製品の属性に進むと、右側のボックスをクリックして、絶対に必要な属性を選択することができます。完全に一致するものが必要な場合は、列の最上部にあるボックスをクリックすることにより、すべての属性を選択することができます。簡単に識別できるように、以下のセクションを強調表示しています:「イメージ]品番がわからない場合は、通常、丸型コネクタには...
丸型コネクタの品番内訳
ドキュメント
丸型コネクタのドキュメントを探すのは厄介なものです。特に、特定の情報を探していても、そこにない場合はなおさらです。最近、データシートをページの一番上に表示する機能を追加しました。もう検索する必要はありません。以下は、品番HR1251-ND の最新情報です:[イメージ]そのページをクリックするとすぐにデータシートを開くことができます。 その他のドキュメントをクリックすると、「ドキュメントとメディア」セクションで...
オリジナル・ソース(英語)