弊社のプロダクトマネージャーによると、メーカー品番612245はMSスタイルのスプリングロードロケータ(位置決め工具)です。メーカー品番11210圧着工具に使用されます。
ポジショナ(位置決め工具)は、コンタクトを適切な位置に配置し、適切な圧着深さと適切なラチェット解除を自動的に設定します。ポジショナは、ラチェット解除プラグの下の板金製のハンドルに収納します。
圧着するコンタクトに適したポジショナを選択し、図のように工具に挿入します。ポジショナのフランジの平面と工具の平面が合っていることを確認してください。ポジショナのフランジがハンドルと同一平面上になければ、スライドを完全に閉じることはできません。
準備したコンタクトとワイヤを圧子本体からポジショナに挿入します。工具が停止するまでハンドルを握りしめます。ハンドルを離すと、工具は全開位置に戻ります。
参考:
Astro Toolのポジショナー15712に関するお問い合わせ
Astro Tool Corp Repair and Calibration
適用品番
612245-ND
11210-ND