Hola comunidad buenos dias, he adquirido un Lara-R6401 para usarlo en un proyecto, mi problema es que no he logrado que el modulo me permita leer los datos modbus usando UART.
Hola carlos.redondo y bienvenido al TechForum de DigiKey.
Para aclarar, ¿está buscando un convertidor que lea modbus y envíe esta información a través de UART? Si ya tienes un convertidor, ¿cuál estás usando?
Hello, I already bought the Lara-R6401 module, I have a static IP configured on the Sim card, I manage to activate the module using M-center and when I ping it responds with the address, but I don’t know which command I should use to allow me to read by UART, I have tried everything and nothing works.
I bought the Mikroe-3885, I try to activate it with M-center but this seems more complicated, or I don’t know what I need to use

Hola, ya compré el módulo Lara-R6401, tengo una IP estática configurada en la tarjeta Sim, logro activar el módulo usando M-center y cuando hago ping responde con la dirección, pero no sé qué comando Debería usar para permitirme leer por UART, lo he probado todo y nada funciona.
Compré el Mikroe-3885, intento activarlo con M-center pero parece más complicado o no sé qué necesito usar
Looking through some of the documentation for LARA-R6401-01B, I believe I may have found some helpful information.
You will want to reference section 2.5.1 on page 15 of this datasheet for information on using the UART interface, specifically the top of page 16 that references AT commands.
The other documentation would be this AT Commands Manual that is reference in the datasheet.
These may be what are required to get this working for you.
Ya revisamos ese apartado pero nada que logramos hacer funcionar el modulo, una pregunta que puerto por default usa el lara-r6401
De ante mano gracias por tomarte un tiempo para ayudarnos