Banner
ウェビナー実施日:2023年3月4日
この投稿では、予知保全に関するBannerのウェビナー「How to Implement Predictive Maintenance and Reduce Downtime」の主な要点とよくある質問について説明します。経験豊富なプロフェッショナルの方でも、好奇心旺盛な初心者の方でも、ウェビナーから、多くの貴重な情報を得ることができます。ウェビナー、資料、および関連コンテンツへのリンクは、この投稿内に記載されています。ウェビナーの録画視聴に登録されたお客様には、PowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。 すべてのスニペットとコンテンツはBannerの提供によるものです。
主な要点
-
予知保全は、資産の潜在的な問題を監視、診断、対処するためのプロアクティブなアプローチです。データ、分析、機械学習を活用し、メンテナンスの必要性をスタッフに通知することで、より予測可能性を高め、コストのかかるダウンタイムを削減します。
-
電圧、電流、振動、圧力、温度などの機械データを監視し、データ化することは、予知保全を支援するためのいくつかの方法です。
よくある質問
Banner Web Cloudをウェブから切り離した独自のサービスで使用することは可能ですか?
- Banner Web Cloudはウェブベースです。独自のサーバやステータスシステムを使用したい場合は、当社のゲートウェイを使用してローカルに保持することをお勧めします。
機械にいくつかのセンサを取り付けて監視を開始するにはどれくらい時間がかかりますか?
- 設置後、監視を開始するには通常数分しかかかりません。
Banner Web Cloudは無料で利用できますか?
- どれだけのデータを引き出すかによりますが、完全に費用対効果の高いソリューションです。Bannercds.comでは、クラウドデータサービスのさまざまな料金プランをご紹介しています。
私の会社には、ネットワークへの接続に関して厳格なルールがあります。このような場合、どう対処していますか?
- データをコントローラに収集しますが、データをクラウドにプッシュするために多くのコントローラが備えているセルラー接続などの別の接続を使用して、データをネットワーク上に置くことは許可されていません。
特定のセンサを使用する必要がありますか、それとも最適なセンサを選択することができますか?
- お客様のアプリケーションに適したセンサがない場合、あらゆる産業用センサからデータを取り込むコンバータを提供することができます。
機器とゲートウェイ間の距離が長い場合、簡単に設置できるワイヤレスセンサはありますか?
- センサを直接配線することも、ワイヤレスセンサノードなど、当社が提供するさまざまなワイヤレス センサから選択することもできます。
ウェビナーリンクとリソース
ウェビナー登録リンク:
DigiKeyウェビナーセンターへのリンク
サプライヤセンター:
DigiKey Bannerが提供する製品:
ウェビナーのスライド例
- 録画されたウェビナーの視聴登録をされたお客様には、より詳細なスライドとPowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。