Ich habe einen Weltempfänger von Tecsun dort ist ein SMD IC durchgebrannt. Versehentlich wurde die USB Stromversorgung die auch für das Laden des Akkus zuständig war mit 12 Volt betrieben. Der durchgebrannte SMD IC hat die Aufschrift SFBKD ist ein so 39 hat 5 Pins. Konnte im Netz nichts finden. Kann mir jemand hier helfen? Ein Bild ist im Anhang. Vielen lieben Dank im voraus
An unidentified SMD IC from a World Radio Receiver named Tecsun 990x was damaged because of to high voltage. The USB connector was overloaded with 12 Volts unfortunately. The item is named with SFBKD. I found nothing in the world wide web about this part. Could you help me? Many thanks Mareike from Germany