CRCW080547R0FKEACの「EAC」サフィックス

サフィックス情報は、時に説明が少し難しい場合があります。CRCW080547R0FKEACはVishay Dale製の面実装抵抗器です。 掲載しているデータシートの2ページ目を見ると、以下のようになっています。

EACMeaning

私がどのようにサフィックスを解釈したかをより明確にするために少し加工しています。写真右上の黒い線で囲まれた部分は、品番末尾に見られる典型的な文字です。前述の部品には 「EAC」が付いています。これはパッケージコードがEAであることを意味し、「C」はコモディティパーツであることを意味します。コモディティパーツとは特別なテストをしていない、(車載用の)特に優れた定格を有しない、標準の部品です。

黄色のハイライト部分は、この表をどのように読むかを示しています。今回の例では、サイズは0805であることから3行目が適用され、パッケージコードが「EA」であるため、そのコードの隣の列が適用されます。 私たちが受け取る標準的な数量は5000で、4列目の規格に従った紙テープを使用し、紙の幅は8mm、部品間のピッチは4mmで、最終的にリールの直径は180mm/7インチとなっています。




オリジナル・ソース(英語)