現在、当サイトに掲載していない積層セラミックコンデンサ(MLCC)についてのご質問をよくいただきます。多くの場合、我々は同じメーカーを扱っているかもしれませんし、そうでないかもしれませんが、一般的には、最も重要な仕様に一致している限り、同等の製品をどのメーカーから入手してもかまいません。例えば、我々は現在、AVX社の04023D105KAT2Aは取り扱っていませんが、AVX社の製品は取り扱っています。ここに関連する仕様のpdfデータシートがあります: avxCap.pdf (439.4 KB)
MLCCの代替品を探すためのおすすめステップ
- 仕様を探す: 最初のステップは、Digi-Keyからの購入をご希望の場合、仕様の完全なリストを見つけることです。コンデンサが使用されているアプリケーションに基づいて、たまにどの仕様が重要なのかは個々のレベルで問題となりますが、当社のサイトでは常にこれらの仕様のほとんどをフィルタリングすることができます。見つけるのに最適なのはデータシートで、通常、品番のすべての数字と文字が何を意味するかが記載されています。このため私は上記のAVXの品番のデータシートのファイルを提示しました。
- どの仕様が重要かを決定します: MLCCの一般的な代替品を求められ、それ以上の情報が与えられていない場合、次のことを前提としています:すべての仕様を可能な限り一致させる。 以下は、これらが掲載されているカテゴリへのリンクです: https://www.digikey.jp/short/4c3f47
特性の値については慣例に従いますが、私が重要だと思う仕様は次の通りです:
- 静電容量値は、同じか最悪でも十分に小さい許容範囲内でなければなりません。静電容量値の変更は、設計動作に重大な影響を与える可能性があるため避けてください。
- 静電容量許容差は、元の値と同じかそれよりも小さい必要があります。 最悪のシナリオでは、この値を大きくすることがありますが、この状況を回避するようにしてください。
- 電圧は元の値と同じかそれ以上でなければなりません。どのような場合でも、より低い電圧を選択してはいけません。これは電圧が定格最大の時に、ほとんどの用途でコンデンサを破壊する可能性が高くなります。
- 温度応答に関しては、特定の定格に関する多くのデータが公開されていないため、温度係数はもう少し複雑です。通常、X7R、X5R、C0G (NP0)、X5F、X6S、X7S、X7T などのような一般的な値のリクエストを受けますが、これらは非常によく知られたレスポンスを持っています。ほとんどの場合、私たちはこの値を同じにしようとしていますが、いくつかの係数は他の値と比較して大きな温度範囲でより良い振る舞いをします。結果が出ておらず、オリジナルの特性がわからない場合は、可能であれば特定のレスポンスを探し、オリジナルと比較して何が適切な選択になるのかを確認することを強くお勧めします。
- 動作温度は同じか、より広く、類似した範囲であることが必要です。
- レーティング(自動車およびその他の重要なレーティング)は、これがアプリケーションにとって重要な場合に一致させる必要がありますが、オリジナルに特定のレーティングがない場合には、この値を無視することがよくあります。
- 取り付けタイプは何があってもマッチしないといけません。
- パッケージ / ケースは、パッドがわずかに異なるサイズを受け入れる可能性があることが指定されていない限り、ほとんどの場合一致する必要があります。一部のサイズのいくらかのはんだパッドは、プリント回路基板のはんだパッドの許容誤差によっては、実際には相互互換性がある場合があります。
MLCCは非常に小さく、一部の仕様はいくつかのアプリケーションにとって重要ではないため、私たちがよく考える他のすべてのフィルタは、上記のフィルタよりも重要ではありません。それらが重要な場合は、同じ仕様に合わせるか、許容範囲内に収まるようにするのが最善の方法です。
例:04023D105KAT2A の代替品
まず、関連する仕様です:
| 仕様名 | 値 |
|---|---|
| 静電容量 | 1uF |
| 許容差 | +/-10% |
| 電圧 | 25V |
| 温度係数t | X5R |
| 動作温度 | -55℃ ~ 85℃ |
| 特別なレーティング | 標準(特別なレーティングなし) |
| 取り付けタイプe | 表面実装 |
| パッケージ /ケース | 0402 (1005メートル法) |
私が最初に行うことは、部品のステータスフィルタを「アクティブ」と「新規設計向けに不適合」に適用することです(通常、最新のデザインはあまり重要ではないので、これにより多くの潜在的な在庫が増えます)。ある時点で陳腐化する可能性のある部品を避けたい場合は、「新規設計向けに不適合」を除外します。また、フィルタの下にある[在庫オプション:在庫あり]のチェックボックスを選択していることを確認します。

次に行うことは、正確な静電容量を選択し、フィルタを適用することです。

次のステップは、許容差として10%以下を選択し、[フィルタの適用]をクリックします。

次に、一部の電圧を0402パッケージに組み込むことができない場合でも、25Vから絶対最大値までの電圧を選択します。 次に、[フィルタの適用]をクリックします。

元の温度係数がフィルタに記載されている場合は、それを適用します。そうでない場合は、おそらくX5RをX6SまたはX7Rのいずれかの形式に交換します。再び[フィルタの適用]をクリックします。

ここでは、0402がリストにある場合にパッケージサイズのフィルタを適用し、[フィルタの適用]をクリックします。

私が最後にすることは、使用温度をダブルチェックして、何か大きな変化があるかどうかを確認することです。このケースでは変化がないので、フィルタの下にあるすべての品番を適切な代替品と考えます: https://www.digikey.jp/short/4cqw9z 自動車仕様のAEC-Q200のような特別な定格を持っているものもあるかもしれません。これらはほとんどのアプリケーションには大きな影響を与えませんので、私はこれらを検索に含めます。この検索のこの時点で、「特長」や「厚さ」などの特別な仕様が重要な場合は、さらにフィルタを適用することができます。