Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(MOSFET版)

この記事では、Microchipの MCP1633 コントローラをベースとする非絶縁型バックブースト(Buck-Boost)定電流LEDドライバを解析します。この設計は、MicrochipのアプリケーションノートMicrochip AN6208 を参考にしています。+12V DCバスから給電されるこの設計は、高周波同期PWM調光を備え、LEDを高精度の定電流で駆動します。出力オープン時の過電圧保護、サイクルごとの電流制限、チップイネーブル制御、および異常通知機能を統合しています。

Cukトポロジの主な特性

Cukトポロジは入力インダクタと出力インダクタの両方を備えており、スイッチングサイクル全体を通じて、入力電流およびLED負荷電流が連続的に流れます。電流リップルは、従来のバックブーストおよびSEPICトポロジに比べて大幅に低くなっています。

固有のバックブースト機能により、広い入力電圧範囲や、順方向電圧降下の異なるLEDストリングに対応します。

出力電圧の極性は、入力電圧に対して反転します。

代表的な用途

12V DCで給電されるLED照明システム:車載用デイタイムランニングライト/テールライト、建設機械用ランプ、特殊車両用照明、産業機器のステータスインジケータ、船舶用低電圧LED光源

主に、低フリッカ、低EMI、および広い電源電圧変動への耐性が求められる用途を対象としています。

このソリューションの意義

  • 自動車/産業用の12Vバス電圧は大きく変動します(通常9~16V)。バックまたはブーストトポロジを単独で使用する場合、低電圧と高電圧の両方の動作条件に対応できませんが、Cukバックブーストアーキテクチャはこの問題を完全に解決します。
  • SEPIC、フライバック、および標準的なバックブーストトポロジでは、負荷電流が不連続になるため、大きなLED電流リップルが発生し、目に見えるフリッカを引き起こすほか、LEDの光束低下を加速させます。Cukトポロジにおける連続した出力電流は、LEDの電気的ストレスを軽減し、EMC性能を向上させます。
  • MCP1633 は、ローサイドスイッチを使用するトポロジ向けに最適化されており、Cuk/SEPICを標準でサポートしています。内蔵のピーク電流制御ループにより、高速な過渡応答を実現し、安定した定電流閉ループ制御を容易に実現できます。
  • 負荷側の同期式PWM調光に対応しています。アナログ調光とは異なり、LEDの色温度は調光範囲全体にわたって一定に保たれます。包括的なハードウェア保護機能により、LEDのオープンやショートなど、現場でよく発生する故障に対応します。

Cuk LEDドライバの実装の解析

(画像提供:Microchip)

1. プリレギュレータ補助電源モジュール

(画像提供:Microchip)

デバイス: MCP1797-3.3V LDOレギュレータ。コネクタJ1を介して+12V DCを入力します。

周辺部品: C1/C2 – 入力フィルタコンデンサ;C3 – 出力デカップリングコンデンサ。メインコントローラU2( MCP1633 )、オペアンプU3、およびすべての信号調整回路に給電するための、安定した3.3 Vの電源レールを生成します。

機能: 変動する12Vバス電圧を、ノイズの少ない安定化された低電圧電源に変換し、制御ICの安定した動作を確保します。

2. メインコントローラ:U2 MCP1633 電流モードPWMコントローラ(QFN-16パッケージ)

(画像提供:Microchip)

このICは、CukやSEPICなどのローサイドスイッチを使用するトポロジ向けに専用設計されたピーク電流モードコントローラであり、ドライバの中核をなすものです。回路との関係に沿って、主なピンの機能について説明します。

  • イネーブル制御(EN、ピン16): J2を介した外部のハイ/ローロジックレベルにより、チップの動作を制御します。抵抗分圧回路R1/R2によるプルアップでデフォルトではチップの動作が有効になります。ローロジックレベルにすると、出力がシャットダウンされます。
  • 異常表示(FAULT、ピン2): 過電流、過電圧、その他の異常状態が発生した際に、表示用LEDやフォトカプラを駆動して異常信号を出力できます。
  • 周波数設定(FREQ、ピン1): 外部抵抗R3で、Cukコンバータのスイッチング周波数を設定します。
  • ループ補償(COMP、ピン4): R14、C17、およびC18はタイプIIの補償回路を構成し、閉ループの安定性を最適化し、発振を抑制します。
  • 電流検出(CS、ピン10): メインMOSFETのソースに直列に接続された超低抵抗値の検出抵抗R7(0.005 Ω)により、スイッチのピーク電流を検出し、サイクルごとの電流制限を行います。
  • ゲート駆動出力(DRV、ピン11): 抵抗R4を介してメインパワーMOSFET Q1を駆動し、PWM矩形波を出力してスイッチング動作を制御します。
  • 定電流フィードバック(FB、ピン5): LEDループ電流に比例したフィードバック電圧をサンプリングします。内部の誤差アンプがPWMのデューティサイクルを調整し、LEDの平均電流を一定に保ちます。
  • PWM調光(SDIM、ピン14): 外部からの調光信号を受け取り、高周波同期PWM調光を行います。
  • 過電圧保護(OVP、ピン15): オペアンプU3から異常信号を受け取ります。LEDのオープンにより過度の出力電圧が発生した場合、PWM駆動を直ちに停止します。

3. Cukの主電力回路トポロジ

(画像提供:Microchip)

Cukトポロジは、入力および出力電流が連続的で、出力電圧の極性が反転するバックブースト構成であり、LEDの定電流駆動用途に非常に適しています。

主な電力回路部品

  • L1(Wurth 74439387082 、8.2μH): 入力インダクタで、入力電流を平滑化し、入力側のEMIを大幅に低減します。
  • L2(Coilcraft XAL6060-822ME 、8.2 μH): LED負荷と直列に接続された出力インダクタで、リップルを最小限に抑え、フリッカをほぼゼロにしながら、LEDへの連続電流を安定して供給します。
  • 並列接続されたC7/C12: フライング結合コンデンサで、Cukトポロジの中核となるエネルギー転送素子として、MOSFETのオン期間およびオフ期間の両方でエネルギーを転送します。
  • Q1( SIR4848DP NチャネルMOSFET): U2のDRVピンで駆動されるメインパワースイッチです。
  • D1( PMEG10030ELP ショットキーダイオード): 順方向電圧降下が小さいフリーホイールダイオードで、導通損失を最小限に抑えます。
  • C4/C5、C10/C11/C21: 高周波用の入力および出力コンデンサで、スイッチングノイズを抑制します。

2つの動作フェーズ

  1. Q1オン: 12Vの入力電圧によりL1にエネルギーが蓄積されます。フライングコンデンサC7/C12はエネルギーをL2およびLED負荷に放出し、LEDへの電流を継続させます。
  2. Q1オフ: L1がエネルギーを放出し、C7/C12を再充電します。L2は蓄積された磁気エネルギーを利用してLEDへの給電を維持し、LED電流が途切れるのを防ぎます。

負荷配線に関する注意事項

LED負荷J3の一方の端子はグランドに接続され、もう一方は負電圧(Cuk固有の反転出力)に接続されています。これにより、柔軟なバック/ブースト動作が可能となり、直列接続数の異なるLEDストリングに対応します。

4. LED定電流サンプリングと閉ループフィードバック

LEDのループ電流はフィードバック電圧に変換され、U2のFBピンに入力されます。このICはPWMのデューティサイクルを自動的に調整します。つまり、LED電流が増加するとデューティサイクルを下げ、LED電流が減少するとデューティサイクルを上げます。これにより、平均電流を一定に保ち、高精度の定電流駆動を実現します。

R7はスイッチのピーク電流を検出し、サイクルごとの電流制限を行います。短絡が発生した際には、電流の最大値を速やかに制限し、電力回路部品を保護します。

5. 高周波PWM調光回路

この負荷側PWM調光方式は、産業用および車載用の設計において広く採用されており、調光深度にかかわらずLEDの色温度が安定するという大きな利点があります。

(画像提供:Microchip)

外部PWM調光信号は、J4のISN+/ISN-に接続されます。R6/R10、R18によりレベル変換され、Q2を駆動します。

Q2はパワーMOSFETのQ4を制御します。Q4がオンになると、LEDの端子間が短絡され、LEDが消灯します。Q4がオフになると、LEDは通常動作に戻ります。

調光信号は、同時にU2のSDIMピンにも送られ、メインコントローラを調光動作に同期させます。調光中も主電力ループは動作し続けるため、繰り返し行われる起動/停止による突入電流が発生しません。調光範囲は0~100%です。

6. 出力オープン時の過電圧保護(OVP)

LEDストリングのオープンは、最も重大な故障モードの1つです。Cuk回路において、負荷がオープンになると負の出力電圧の絶対値が継続的に上昇し、デバイスのブレークダウンに至るおそれがあります。この回路は、この危険に対処するものです。

(画像提供:Microchip)

U3( OPA177 高精度オペアンプ)は、電圧コンパレータとして機能します。抵抗分圧回路R19/R20/R21 により、負の出力電圧を検出します。

LEDがオープンになり、出力電圧が閾値(Vo Max = -63.6V)を超えると、オペアンプはU2のOVPピンにハイロジックレベルを出力します。

MCP1633 は直ちにDRVのゲート駆動を無効にし、メインスイッチQ1を保護状態にラッチします。ダイオードD3は、入力電圧をクランプし、過電圧によるオペアンプの損傷を防ぎます。

7. ソリューションの利点のまとめ

:white_check_mark: 低フリッカと低EMI: 入力と出力の両側のインダクタにより、両側で連続電流が維持されます。LED電流のリップルが最小限に抑えられているため、車載用照明の厳しい視覚的および電磁気的な適合基準を満たしています。

:white_check_mark: 幅広い電圧対応: Cuk固有のバックブースト機能により、12Vバス電源が変動する条件下でも、順方向電圧が12V未満または12Vを超えるLEDストリングに対応します。

:white_check_mark: 優れた調光性能: ハードウェアによる同期PWM調光により、色ずれのない安定した色温度と滑らかな輝度調整を実現します。

:white_check_mark: 包括的な保護: サイクルごとの電流制限、負荷オープン時の過電圧保護(OVP)、チップイネーブルによるシャットダウン、および異常表示など、多層的な保護により、優れた信頼性を実現します。

関連製品

その他の参考文献

Cuk Converterに関するその他の記事

Cuk の応用

Cukの動作原理

オリジナル・ソース(English)